PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3075
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Dispondrá de una potencia de salida de 2,1 W de onda continua sin precedentes además de una brillante luz roja de 639 nm
TOKIO, 14 de diciembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo diodo láser (LD) de onda continua (CW), el ML562G85, que ofrece una potencia de salida de 2,1 W de récord mundial y una brillante luz roja de 639 nanómetros (nm) para proyectores el 1 de febrero de 2017. Se espera que el LD, de un color rojo puro y un bajo consumo de energía, se adopte en grandes instalaciones con proyectores basados en láser que requieran un alto brillo.
Diodo láser rojo de alta potencia de una longitud de onda de 639 nm (ML562G85)
Ha supuesto un reto técnico producir LD rojos que ofrezcan un alto rendimiento a altas temperaturas con una longitud de onda de láser que no excediera los 640 nm, el máximo preferible para alcanzar la luminosidad requerida. Mitsubishi Electric ha conseguido desarrollar un nuevo LD rojo de alta potencia de CW que funciona a altas temperaturas mediante la utilización de una tecnología de alta potencia original que incluye una estructura de LD optimizada.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.