PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3073

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric consigue tres premios GUINNESS WORLD RECORDS por suministrar los ascensores más altos y rápidos

Los tres modelos están operativos en la Torre de Shanghái, el edificio más alto de China

Versión PDF

TOKIO, 9 de diciembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que los ascensores de Mitsubishi Electric han obtenido tres premios GUINNESS WORLD RECORDS® en las siguientes categorías: ascensor más rápido, ascensor más alto en un edificio y ascensor de doble cabina más rápido. Los tres modelos están operativos en la Torre de Shanghái, que con 632 metros constituye el edificio más alto de China. Mitsubishi Electric recibió los certificados GUINNESS WORLD RECORDS durante una ceremonia en su sede central de Tokio el día 8 de diciembre.

Ceremonia de presentación

Los ascensores de Mitsubishi Electric han recibido la certificación de Guinness World Records Ltd. en las siguientes tres categorías:

-
Ascensor más rápido: una unidad que se desplaza a una velocidad de 1230 metros por minuto o 73,8 kilómetros por hora, directamente desde el segundo sótano hasta la plataforma de observación del piso 199, en tan solo 53 segundos.
-
Ascensor más alto en un edificio: dos unidades para uso en caso de emergencia que se desplazan 578,55 metros desde el tercer sótano hasta el piso 121.
-
Ascensor de doble cabina más rápido: ocho unidades que se desplazan a 600 metros por minuto o 36,0 kilómetros por hora, directamente desde el primer piso y el vestíbulo del hotel hasta el piso 101.

Ascensores de Mitsubishi Electric suministrados a la Torre de Shanghái (los premios Guinness World Records están resaltados en negrita)

Suministrados a La Torre de Shanghái (Shanghai Zhongxin Dasha)
Propiedad de Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd.
Ascensores Total de 114 unidades:
- Tres ascensores de tipo lanzadera de altísima velocidad hasta la plataforma de observación, entre los que se incluyen
uno que se desplaza a 1230 m/min (la velocidad se puede controlar en función de las condiciones de tráfico) y dos a 1080 m/min.
- 64 ascensores de velocidad media a alta que se desplazan a una velocidad de entre 150 y 480 m/min, entre los que se incluyen
dos ascensores para uso en caso de emergencia que recorren un total de 578,55 metros.
- 20 ascensores de doble cabina, incluidos 8 que se desplazan a 600 m/min.
- 27 ascensores de baja velocidad que recorren 105 m/min como máximo.
Fabricantes Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation
Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.
Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd.
Instalador Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.