PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3073
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Los tres modelos están operativos en la Torre de Shanghái, el edificio más alto de China
TOKIO, 9 de diciembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que los ascensores de Mitsubishi Electric han obtenido tres premios GUINNESS WORLD RECORDS® en las siguientes categorías: ascensor más rápido, ascensor más alto en un edificio y ascensor de doble cabina más rápido. Los tres modelos están operativos en la Torre de Shanghái, que con 632 metros constituye el edificio más alto de China. Mitsubishi Electric recibió los certificados GUINNESS WORLD RECORDS durante una ceremonia en su sede central de Tokio el día 8 de diciembre.
Los ascensores de Mitsubishi Electric han recibido la certificación de Guinness World Records Ltd. en las siguientes tres categorías:
Suministrados a | La Torre de Shanghái (Shanghai Zhongxin Dasha) |
---|---|
Propiedad de | Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd. |
Ascensores | Total de 114 unidades: - Tres ascensores de tipo lanzadera de altísima velocidad hasta la plataforma de observación, entre los que se incluyen uno que se desplaza a 1230 m/min (la velocidad se puede controlar en función de las condiciones de tráfico) y dos a 1080 m/min. - 64 ascensores de velocidad media a alta que se desplazan a una velocidad de entre 150 y 480 m/min, entre los que se incluyen dos ascensores para uso en caso de emergencia que recorren un total de 578,55 metros. - 20 ascensores de doble cabina, incluidos 8 que se desplazan a 600 m/min. - 27 ascensores de baja velocidad que recorren 105 m/min como máximo. |
Fabricantes | Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. |
Instalador | Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.