PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3067

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Las escaleras mecánicas serie S de Mitsubishi Electric ofrecen seguridad y ahorro adicionales

Versión PDF

TOKIO, 10 de noviembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de las nuevas escaleras mecánicas serie S, que ofrecen mayor seguridad al pasajero y un alto nivel de conservación energética, que tendrá lugar el 14 de noviembre. El objetivo marcado es conseguir unas ventas anuales de 1000 unidades fuera de Japón.

Modelo SAS con paneles de vidrio

Modelo SAL con paneles de vidrio e iluminación debajo de la barandilla

Modelo SAP con paneles de acero inoxidable

Escaleras mecánicas serie S de Mitsubishi

Ventajas principales

1)
Mayor seguridad del pasajero
-La escalera mecánica se detiene automáticamente si un objeto queda atrapado entre el peine y el peldaño.
-El cepillo del faldón opcional evita que la ropa, las sandalias y demás objetos queden atrapados entre el peldaño y el protector del faldón.
-La iluminación de señalización de los peldaños opcional situada debajo de cada peldaño facilita la subida y la bajada.
2)
Ahorro energético
-El control del inversor (opcional) de VVVF optimiza la eficiencia del motor.
-Las funciones opcionales ralentizan o detienen la escalera mecánica si no hay ningún pasajero.
-El convertidor regenerativo (estándar, con VVVF opcional) permite convertir la energía eléctrica generada cuando la escalera mecánica se desplaza hacia abajo con una carga de pasajeros determinada o superior a la determinada y darle otros usos en el edificio.
-Los LED (opcionales) reducen el consumo energético y prolongan la vida de las luces.
Programa de ventas
Nombre del producto Tipo* Velocidad nominal Precio Lanzamiento Volumen de ventas esperado
Escaleras mecánicas serie S Tipo S1000
Tipo S800
Tipo S600
30 metros por minuto Por presupuesto 14 de noviembre 1000 unidades al año

*Pasajeros por peldaño - S1000 (anchura de los peldaños: 1000 mm): 2 pasajeros; tipo S800 (800 mm) y tipo S600 (600 mm): 1 pasajero

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.