PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3063

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará más de 200 dispositivos de FA compatibles con CC-Link IE Field Network Basic

Impulsar el alcance de las soluciones de e-F@ctory para lograr mayores avances en materia de fabricación de IoT

Versión PDF

TOKIO, 27 de octubre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, a partir del 31 de octubre, se empezará una sucesión de lanzamientos de hasta 200 dispositivos de automatización industrial (FA, por sus siglas en inglés) de los productos CC-Link IE Field Network de la empresa. Los dispositivos, entre los que se incluyen controladores programables, servoamplificadores, interfaces hombre-máquina (HMI) e inversores, serán compatibles con CC-Link IE Field Network Basic, una red de campo abierto cuyas comunicaciones se realizan a través de Ethernet de uso general a 100 Mbps para conectar controladores y dispositivos. Con esta línea de productos, se ampliará el ámbito que abarcan las soluciones de e-F@ctory, que incorporan tecnologías de FA y TI para reducir los costes totales, desde los de desarrollo hasta los de producción y mantenimiento. Se espera que, con los nuevos dispositivos de FA de Mitsubishi Electric, los usuarios adquieran una mejor visión de las operaciones que se realizan en las instalaciones o plantas de producción, además de aumentar su eficiencia y lograr avances en materia de fabricación de IoT.

Ventajas de los dispositivos de FA compatibles con CC-Link IE Field Network Basic

1)
Creación de sistemas de forma rápida y sin necesidad de contar con conocimientos especiales
- Son compatibles con los dispositivos y equipos a pequeña escala que suelen carecer de red.
- Todos los productos heredan las funciones de CC-Link IE Field Network y la configuración de los parámetros en lote para garantizar que la red se pueda implementar con facilidad y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos de Ethernet.
- Dado que todos los dispositivos y direcciones vinculados se configuran automáticamente, se reduce el tiempo dedicado a la construcción del sistema en un 40 %*.
*Cifra obtenida de la comparación de configuración de parámetros de herramienta de ingeniería de Mitsubishi Electric entre CC-Link y CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Construcción de red de gran flexibilidad
- Ethernet para uso general contribuye a ahorrar costes al utilizar un cableado de red único que conecta los sistemas de TI de orden superior con los dispositivos del nivel de producción.
- CC-Link IE Field Network Basic es compatible con una amplia gama de dispositivos de FA.

Antecedentes

Los entornos de producción de todos los tamaños están experimentando un proceso de actualización mediante la TI y el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), con el fin de dar respuesta a unas necesidades de fabricación cada vez más diversificadas y sofisticadas. Algunos avances específicos son la mejora de la productividad mediante la visualización de las operaciones industriales, la rastreabilidad y el mantenimiento preventivo para evitar los fallos de los equipos. Los nuevos dispositivos de FA de Mitsubishi Electric, compatibles con CC-Link IE Field Network Basic, contribuirán a lograr avances aún mayores al ampliar el ámbito que abarcan las soluciones de e-F@ctory.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.