PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3011
Admitirá las transmisiones de largo recorrido y la reducción de los equipos de comunicación de 100 Gbps
TOKIO, 16 de marzo de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a comercializar un subconjunto óptico de transmisor de diodo láser (TOSA) capaz de admitir transmisiones ópticas de 100 Gbps el 1 de julio. El nuevo TOSA, que incorpora cuatro moduladores de absorción electrónica con un diodo láser (EML) integrado con un multiplexor óptico, ofrece una de las soluciones disponibles más compactas para las aplicaciones IEEE 100GBASE-ER4.
El dispositivo se mostrará en la Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2016 (OFC) de Anaheim, California, del 20 al 24 de marzo.
En respuesta a la creciente necesidad de instalar equipos de comunicación en espacios cada vez más reducidos, el nuevo diodo láser TOSA de Mitsubishi Electric ofrece una capacidad de transmisión de 40 km en uno de los diseños más pequeños del sector, una combinación que se espera que ayude a reducir las instalaciones de comunicación de 100 Gbps y a ampliar las redes de transmisión óptica de alta velocidad de 100 Gbps.
Producto | Modelo | Características | Fecha de comercialización |
---|---|---|---|
EML-TOSA integrado compacto de 100 Gbps |
FU-402REA | - EML con longitud de onda de 1,3 μm - Receptáculo LC |
1 de julio de 2016 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.