PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3009
TOKIO, 8 de marzo de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un biorreactor de membrana compacto (MBR) que recicla las aguas residuales municipales e industriales con un bajo consumo de energía y aumenta drásticamente la cantidad de agua permeada por superficie de filtro de membrana (flujo) mediante la limpieza del filtro con agua ozonizada. Se prevé el uso comercial de los sistemas de reutilización de las aguas residuales municipales e industriales en 2018.
Diagrama esquemático del Eco-MBR
El Eco-MBR logra un alto flujo de 1,6 m3/m2 al día y reduce el número necesario de filtros de membrana mediante la limpieza intermitente de los filtros con agua ozonizada para eliminar de forma eficaz las sustancias orgánicas y aportar una mayor permeabilidad. El Eco-MBR también ofrece un diseño compacto y reduce el consumo de energía mediante la reducción del nivel de caudal de aire que el soplador utiliza para limpiar la superficie de la membrana con burbujas.
En el proceso de lodo activado convencional, el agua tratada se separa del lodo activado mediante la sedimentación, lo que requiere una gran superficie y hace que la calidad del agua no sea apta para su reutilización. En el caso de los MBR convencionales, se suele utilizar una solución de hipoclorito de sodio para limpiar el filtro de membrana, pero el poder de oxidación es relativamente débil, así que no resulta posible un alto flujo. Además, el proceso requiere de un gran número de filtros de membrana.
Mitsubishi Electric continuará trabajando hacia la aplicación comercial de sus Eco-MBR en los sistemas de reutilización de aguas municipales e industriales, centrándose en jugar un papel importante en los esfuerzos para alcanzar la sostenibilidad del agua en todo el mundo.
Mitsubishi Electric, junto con el profesor Hiroshi Nagaoka de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokyo City, están desarrollando el Eco-MBR.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.