PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3007
Contribuirá a la estabilidad del suministro de alimentación con el sistema de baterías de almacenamiento de 50 000 kilovatios líder en el mundo
TOKIO, 3 de marzo de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado que hoy, el 3 de marzo, proporcionará a Kyushu Electric Power Co. el mayor sistema mundial de almacenamiento de energía de 50 MW de potencia de salida y 300 MWh de potencia nominal. El sistema, que es parte de un proyecto piloto para equilibrar la oferta y la demanda a través de los sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía, se instaló en la subestación de Buzen, prefectura de Fukuoka.
Las instalaciones ofrecen capacidades de almacenamiento de energía similares a las de las instalaciones hidroeléctricas de bombeo y contribuyen a mejorar el equilibrio de la oferta y la demanda cuando se utilizan fuentes de energía renovables. El sistema de almacenamiento de energía logra un control total eficaz y mejora la eficiencia operativa mediante la utilización del sistema SCADA de la batería BLEnDer® RE de Mitsubishi Electric para monitorizar y controlar los módulos de sistemas de múltiples módulos. Además, los módulos de batería contenerizados y compactos (doble pila) ayudan a reducir el impacto de la instalación, el tiempo de instalación y los costes de construcción.
Sistema SCADA de batería | Control de batería eficiente logrado a través de BLEnDer RE |
---|---|
Batería de sulfuro de sodio (NaS) | 252 contenedores de 50 MW/300 MWh líderes en el mundo; cada uno de ellos proporciona 200 kW en 63 unidades de 4 módulos; 14 000 m2 de área (100 m x 140 m); producidos por NGK Insulators, Ltd. |
Acondicionador de potencia | 800 kW x 63 unidades |
Equipo de subestación | Transformador de 66/6,6 kV x 2 unidades, otros equipos de subestación de 6,6 kV |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.