PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2995
Desarrolla la velocidad de transmisión de datos líder en el mundo mediante la utilización de la red de fibra óptica existente
TOKIO, 15 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de transceptor óptico con varias subportadoras que aumenta significativamente la velocidad de transmisión de datos de la comunicación de fibra óptica terrestre. Se utilizó un único receptor para alcanzar una velocidad de transmisión de datos de un terabit por segundo (1 Tb/s), una mejora de diez veces más sobre los transceptores comerciales convencionales actuales, que operan a 100 gigabits por segundo (Gb/s) por receptor óptico. Se espera que esta tecnología contribuya al desarrollo de la próxima generación de redes que puedan utilizar las fibras ópticas existentes para ofrecer sin problemas vídeos de alta resolución y otro contenido con gran carga de datos a un mayor número de usuarios.
En la comunicación óptica, las señales se transportan en las ondas de luz conocidas como portadoras. Debido a la limitación del ancho de banda de señal que se puede generar sin una distorsión significativa, el rendimiento de una única portadora también es limitado. Mitsubishi Electric logró la velocidad de transmisión de 1 Tb/s con las fibras ópticas existentes mediante la utilización de una tecnología de varias subportadoras que transmite 11 ondas de luz (subportadoras) simultáneamente en un único canal mediante un peine óptico, un dispositivo que crea una serie de ondas ópticas discretas y sincronizadas, espaciadas densamente y por igual en el canal. Mientras que los métodos convencionales requerirían 11 receptores para el mismo número de subportadoras, esta nueva tecnología solo requiere un receptor único debido al uso de subportadoras sincronizadas y muy compactas en un único canal y de nuevos algoritmos de procesamiento de señal con varias subportadoras. No son necesarios cambios importantes en la infraestructura de red óptica existente, lo que mantiene bajo el coste de implantación de esta nueva tecnología.
Normalmente, cuando se utilizan subportadoras para la comunicación óptica, cada una de ellas sufre diferentes distorsiones de señal, lo que da como resultado datos dañados, como distorsiones de vídeo en el extremo receptor. Para evitar este problema, Mitsubishi Electric utiliza señales piloto para realinear con precisión las subportadoras en el receptor. Los símbolos piloto se insertan periódicamente en la señal transmitida, que sirve como punto de referencia para la correcta orientación de todas las subportadoras y evita daños en los datos.
Debido a la expansión de Internet y los smartphones, el tráfico de las comunicaciones está aumentando drásticamente. Entretanto, los ingresos se están desvinculando del volumen de tráfico mientras las aplicaciones OTT (del inglés "over the top") proporcionan diversos servicios gratuitos. Las empresas de comunicación necesitan proporcionar una alta capacidad, así como bajos costes, por lo que es importante desarrollar tecnologías que mejoren la capacidad de transmisión en la red de fibra óptica existente.
Esta tecnología ha permitido una demostración experimental de 1 Tb/s de velocidad de transmisión de datos netos mediante un único receptor óptico. El experimento también logró una eficiencia espectral de 9,2 b/s/Hz, que, a fecha de enero de 2016, fue la más alta del mundo en una transmisión de 1 Tb/s mediante un único receptor óptico. En este trabajo, Mitsubishi Electric colaboró con el Grupo de redes ópticas de la University College London, quienes lideran conjuntamente el UNLOC, un gran proyecto de investigación del Reino Unido para desbloquear la capacidad de las comunicaciones ópticas, junto con un equipo de la Universidad de Aston.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.