PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2994
Permite el posicionamiento de bajo coste con una precisión de menos de un metro
TOKIO, 12 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha desarrollado un sistema de posicionamiento en interiores mediante el uso de comunicación LAN inalámbrica y oscilación acústica para lograr la precisión en menos de un metro. Se prevé que se utilice el sistema en aplicaciones tales como la navegación a pie o la gestión de almacenes en ubicaciones subterráneas donde las señales GPS no están disponibles de forma fiable. El uso comercial está previsto para abril de 2017.
El nuevo sistema ubica el dispositivo de destino en función de los tiempos de ida y vuelta de las ondas de sonido que viajan entre el dispositivo y los puntos de acceso inalámbricos WLAN equipados con capacidad de posicionamiento. El desencadenador de posicionamiento y otros datos necesarios se intercambian a través de una WLAN. El sistema puede instalarse con tan solo tres, o más, puntos de acceso WLAN con capacidad de posicionamiento. Excepcionalmente, en las estructuras que ya tienen infraestructura WLAN, la instalación rentable es posible si simplemente se anexa el posicionamiento de los puntos de acceso WLAN existentes. El nuevo sistema de Mitsubishi Electric también proporciona la infraestructura WLAN, además del posicionamiento.
En caso de existir varios métodos de posicionamiento interior, los usuarios deberán adquirir el hardware específico de posicionamiento, como etiquetas RF. El sistema de Mitsubishi Electric solo requiere comunicación WLAN y transmisión de ondas de sonido. Como los smartphones están normalmente equipados para la WLAN y el sonido, como micrófonos y altavoces, la mayoría de usuarios solo tendrán que instalar la aplicación de posicionamiento en sus smartphones.
Como ejemplo de cómo utilizar el sistema de navegación a pie en un aparcamiento subterráneo, la posición de un coche se puede detectar y guardar cuando este está aparcado y la información podrá ser utilizada posteriormente para guiar al usuario de vuelta al coche.
Existen muchas necesidades prácticas para el posicionamiento preciso en el interior de edificios o instalaciones subterráneas donde las señales GPS no están disponibles, como la navegación a pie, la administración del trabajador, las logísticas de almacenamiento, la administración de activos y mucho más. Hasta el momento, no ha sido posible establecer métodos de posicionamiento precisos y rentables debido a los problemas descritos en la tabla siguiente:
Tecnología | Problemas/precisión |
---|---|
Intensidad de la señal WLAN | Baja precisión (aproximadamente 10 m) debido a la inestabilidad de intensidad de la señal |
Asignación de RSSI WLAN | Requiere conocimientos técnicos y el coste de la instalación Precisión de metros |
Hora de llegada de los paquetes de WLAN | Requiere puntos de acceso WLAN específicos y estrictamente sincronizados Precisión de alrededor de 1 m |
Baliza acústica/RF | Requiere de un alto número de balizas para la precisión práctica Precisión de 1 m a 10 m |
Señal acústica | Los transmisores y receptores deben estar sincronizados Precisión de menos de 1 m |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.