PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2993
Para mantener una comunicación fluida que vaya más allá de las discapacidades o los idiomas extranjeros
TOKIO, 9 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado la primera* tecnología del mundo en combinar el reconocimiento de voz y las funciones de dibujo que permiten a los usuarios reproducir sus palabras en una tablet o un smartphone simplemente arrastrando el dedo por la pantalla. Se espera que esta tecnología pueda combinarse con otras funciones, como la fotografía, el dibujo y la traducción multilingüe, con el fin de ayudar a las personas a superar las discapacidades y los idiomas extranjeros y, así, hacer más fluida la comunicación internacional.
*A fecha del lanzamiento: 9 de febrero de 2016
La primera interfaz de usuario del mundo de dibujo activado por voz
- Si pulsa la pantalla y, a continuación, habla, las palabras podrán reproducirse donde el dedo esté arrastrándose por la pantalla.
- Las palabras se reproducen detrás de la punta del dedo del usuario para una experiencia intuitiva y divertida.
- No hay necesidad de escribir las palabras, es tan fácil como conversar por escrito.
- Se pueden añadir otras funciones en aplicaciones innovadoras y diversas.
Puede combinarse con otras funciones para conseguir una mayor aplicabilidad
- Esta tecnología puede combinarse con una función de dibujo para crear ilustraciones, mapas y otros gráficos reforzados con la incorporación de texto, lo que permitiría una mayor riqueza expresiva y mejoras en la comprensión.
- La incorporación de la traducción multilingüe permitiría que las palabras reproducidas se tradujeran en la comunicación cara a cara con hablantes de otros idiomas.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.