PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2992
El primer sensor de calidad del aire del mundo puede distinguir las PM2.5, el polen y el polvo
TOKIO, 8 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un pequeño sensor de calidad del aire de alta precisión, el primero del mundo en detectar todas las partículas finas que no miden más de 2,5 micrómetros de diámetro, llamadas PM2.5, así como el polen y el polvo. También detecta la densidad de las partículas con precisión.
La luz difusa de las partículas PM2.5 se mide con el exclusivo diseño de espejo de doble cara de Mitsubishi Electric, que capta aproximadamente 1,8 veces más luz difusa que los diseños convencionales de una sola cara. Un controlador de caudal de aire proporciona un caudal de aire estable. Los componentes se diseñaron de forma óptima para lograr un factor de pequeño formato y se alinearon con cuidado para evitar la obstrucción del caudal de aire y rayos láser. El original algoritmo de discriminación de la forma de Mitsubishi Electric distingue entre el polen y el polvo en función de las respectivas diferencias en las características ópticas de su luz difusa, lo que da como resultado el primer sensor del mundo capaz de detectar todas las partículas PM2.5, de polen y de polvo.
El prototipo del sensor de calidad del aire se compone de un diodo láser, una lente asférica, un espejo de captación de luz, un fotodetector y un controlador de caudal de aire. El prototipo mide 67 mm (ancho) x 49 mm (profundidad) x 35 mm (alto). El tamaño mínimo de una partícula detectable es de solo 0,3 micrómetros.
Las PM2.5 suponen un grave problema, ya que provocan contaminación del aire y problemas relacionados con la salud en países como China, India y Japón. Esta tendencia ha planteado preocupaciones públicas y el aumento de la demanda de los sensores de calidad del aire de alta precisión para detectar las PM2.5. Sin embargo, en la actualidad, los sensores de alta precisión para las PM2.5 son grandes y caros, lo que limita sus aplicaciones únicamente al uso comercial.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.