PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2984
Permitirá conexiones más rápidas y de mayor calidad en zonas urbanas superpobladas
TOKIO, 21 de enero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha desarrollado una nueva tecnología de comunicación de radio multiplaje y multihaz para las estaciones base de los sistemas de comunicación móvil de quinta generación (5G) previstos mediante la combinación de decenas de antenas activas acopladas en fase con elementos de antena masivos (APAA masivos) y una nueva tecnología de precodificación para la transmisión paralela de flujos de datos a través de los transmisores. La tecnología de comunicación de banda ancha permitirá la comunicación de alta velocidad en las bandas de alta frecuencia que se utilizarán para los sistemas 5G. La nueva tecnología multiplaje y multihaz alcanzará velocidades de transmisión de 20 Gbps o alrededor de 60 veces más rápidas que las estaciones base móviles 4G actuales que utilizan la tecnología de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) (a fecha de 21 de enero de 2016). Se anunciarán los detalles en el IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems de Tokio el 2 de marzo.
La tecnología MIMO masiva, que facilitaría el uso de más de varios cientos de elementos de la antena, está atrayendo la atención como forma de compensar la pérdida de propagación en las bandas de alta frecuencia (desde 4 GHz) que se utilizarán para la 5G. El procesamiento de señal totalmente digitalizado requeriría enormes circuitos digitales y un gran consumo de energía, por lo que una de las soluciones prácticas sería una configuración híbrida que combine el procesamiento analógico y digital. La tecnología APAA masiva desarrollada por Mitsubishi Electric es una tecnología probada que ya se utiliza de forma comercial en satélites y otros sistemas.
Mitsubishi Electric desarrolló su nueva tecnología multiplaje y multihaz combinando los APAA masivos y la tecnología de precodificación en transmisores que ofrecen una mayor potencia de transmisión para superar la pérdida de propagación en las bandas de alta frecuencia. En comparación con las transmisiones de dos haces de las estaciones base móviles 4G actuales, las transmisiones de hasta 16 haces pueden alcanzar hasta 20 Gbps para satisfacer las necesidades de velocidades de datos superiores.
Si los terminales móviles están cerca de un entorno superpoblado, las señales provenientes de las estaciones base podrán interferir con ellos. En los esquemas de precodificación de digitalización convencionales, la potencia de transmisión de las señales interferentes disminuye para reducir la interferencia, aunque esto también da como resultado una disminución de las velocidades de transmisión. La solución de Mitsubishi Electric es su nueva tecnología de precodificación de multidigitalización no lineal que combina la precodificación de multidigitalización con la interferencia inherente y la operación no lineal, lo que elimina las interferencias a través de la precodificación de multidigitalización. Como la potencia de transmisión no tiene que reducirse, el resultado es una comunicación de alta capacidad a 20 Gbps en entornos superpoblados.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.