PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2983
Ayuda a reducir el consumo de energía de las redes de acceso de radio
TOKIO, 20 de enero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un transmisor óptico de 10 Gbps para la transmisión en alta velocidad de grandes volúmenes de datos entre las estaciones base y las oficinas centrales en las redes de acceso de radio dentro de los sistemas de telecomunicaciones móviles. El módulo, que comprende un láser modulador de absorción eléctrica (EML) y un subconjunto óptico de transmisor (TOSA), reduce las fluctuaciones en las longitudes de onda ópticas para el multiplaje de división de longitud de onda densa (DWDM). Mitsubishi Electric lanzará al mercado su nuevo EML-TOSA el 1 de febrero.
El módulo, que cumple el Miniature Device Multi Source Agreement (XMD-MSA) de 10 Gbps, presenta un perfil de de tipo tubular, no de caja, cilíndrico adecuado para la producción en masa.
En los sistemas móviles LTE y LTE-Advanced de cuarta generación (4G), el DWDM ha atraído la atención por ser un medio de reducción del consumo de energía de los módulos transmisores ópticos que transmiten datos entre las estaciones base y las oficinas centrales. El nuevo EML-TOSA de tipo tubular de Mitsubishi Electric con DWDM y su TOSA pueden funcionar a una temperatura máxima líder del sector de hasta 95 grados centígrados.
Producto | Modelo | Longitud de transmisión | Rango de temperatura en caso de funcionamiento |
Fecha de comercialización |
---|---|---|---|---|
EML-TOSA de tipo tubular con DWDM de 10 Gbps |
FU-615REA | 25 km | -40 ℃ a +95 ℃ | 1 de febrero de 2016 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.