PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2977
Mejora la seguridad de los sistemas de distribución HVDC
TOKIO, 17 de diciembre de 2015 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su interruptor sin fusibles para HVDC (corriente continua de alta tensión), que incorpora la tecnología de conmutación de potencia, ha obtenido el premio 2015 R&D 100 de la revista R&D Magazine. Este es el premio R&D 100 número 25 que recibe Mitsubishi Electric. Estos premios, comúnmente conocidos como el "Oscar de la invención", destacan la continuidad de Mitsubishi Electric como líder mundial en la innovación industrial.
La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 13 de noviembre.
Interruptor sin fusibles para HVDC KB-HDA
El interruptor, el más compacto de su clase, incorpora la tecnología de interrupción de corriente continua ARC SWEEPER® para lograr una seguridad extraordinaria en equipos e instalaciones HVDC, tales como las plantas de energía solar. Dicho interruptor posee una gran capacidad de ruptura para desactivar rápidamente la descarga de arco en los circuitos de corriente abierta, independientemente de la polaridad eléctrica. Asimismo, la vida útil del interruptor se prolonga significativamente a través de la resistencia a la desmagnetización de sus imanes permanentes.
El interruptor sin fusibles para HVDC de Mitsubishi Electric ganador del premio ayuda a evitar los accidentes causados por el cableado incorrecto. Es apropiado para su uso en equipos, como baterías en las que cambia la dirección de corriente. La larga vida del interruptor contribuye al aumento de la seguridad en sistemas HVDC.
Los premios R&B 100 reconocen los mejores productos tecnológicos del año. Los anteriores ganadores han sido sofisticados equipos de pruebas, nuevos e innovadores materiales, innovaciones químicas, productos biomédicos, productos de consumidor y física de alta energía. Los premios abarcan las investigaciones de la industria, las instituciones académicas y las patrocinadas por el gobierno. Creado en 1963, el programa se denominó inicialmente I-R 100s en consonancia con el nombre original de la revista patrocinadora, Industrial Research. El primer año, los ganadores fueron seleccionados por un jurado externo elegido por el editor y el director. No se requería inscripción y solo podían ganar las empresas estadounidenses. Se determinó un procedimiento de nominación formal en 1964 y la decisión definitiva la tomaban los editores de la revista, con el asesoramiento de expertos externos. Los primeros ganadores no estadounidenses llegaron en 1965.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.