PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2973
Resistencia a las vibraciones y rango de temperaturas de funcionamiento líderes en el mercado
TOKIO, 25 de noviembre de 2015 - Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy el próximo lanzamiento del nuevo módulo SVGA TFT-LCD de 10,4 pulgadas de la serie Tough para una amplia gama de aplicaciones industriales en construcción y vehículos agrícolas, automatización de fábricas, telares y mucho más. El módulo ofrece una aceleración resistente a las vibraciones de 6,8 G, siete veces mayor que la de los módulos convencionales, así como un rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 85 grados centígrados y un brillo líder en el sector de 1500 cd/m2. Las ventas de muestras comenzarán el 1 de diciembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric en todo el mundo.
Módulo TFT-LCD a color AT104SN11
de la serie Tough de Mitsubishi Electric
Se espera que el nuevo módulo satisfaga la creciente demanda del mercado de TFT-LCD que ofrezcan una gran resistencia a temperaturas extremas y fuertes vibraciones para aplicaciones versátiles.
Producto | Modelo | Brillo (cd/m2) |
Envío |
---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD SVGA de 10,4 pulgadas de la serie Tough |
AT104SN11 | 1500 | 1 de diciembre de 2015 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.