PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2967

Mitsubishi Electric lanza con éxito el satélite TURKSAT-4B

Ayudará a seguir mejorando las comunicaciones y la infraestructura de radiodifusión en Turquía

Versión PDF (PDF: 76,8 KB)

TOKIO, 19 de octubre de 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy que ha lanzado con éxito el satélite TURKSAT-4B desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán a las 05:40 el 17 de octubre (hora de Japón) y el satélite separado del vehículo de lanzamiento a las 14:53. El lanzamiento se llevó a cabo en virtud de un contrato llave en mano otorgado por Turksat Satellite Communication, Cable TV and Operation Inc. Co. (Turksat A.S.) en 2011.

TURKSAT-4B utilizará su propia energía para el posicionamiento en una órbita geoestacionaria alrededor de 36 000 km por encima del ecuador. Mitsubishi Electric realizará pruebas en órbita hasta principios de diciembre, tras lo cual cederá de manera formal TURKSAT-4B a Turksat.

Este fue el noveno lanzamiento de un satélite basado en la plataforma satélite DS2000 de Mitsubishi Electric. Todos los satélites DS2000 en órbita, que incluyen el TURKSAT-4A lanzado el año pasado, siguen funcionando de forma estable. Mitsubishi Electric pretende lanzar siete satélites DS2000 más para 2017.

Mitsubishi Electric tiene el placer de contribuir a la infraestructura de comunicaciones y radiodifusión de Turquía y sus países vecinos a través de su TURKSAT-4A y TURKSAT-4B.

Lanzamiento de TURKSAT-4B

Lanzamiento de TURKSAT-4B

Un vistazo a TURKSAT-4B
Plataforma del satélite DS2000
Vida de maniobra orbital Al menos 30 años
Transpondedores Bandas Ku Ka y C
Masa Aproximadamente 4,9 toneladas (en el lanzamiento)
Misión Comunicaciones y servicios de radiodifusión en Turquía y otros países de Europa, Oriente Medio y Asia Central y África
Entrega Puesta en órbita

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.