PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2964
La tecnología de asistencia a la conducción de última generación contribuye a una conducción fácil y segura
TOKIO, 8 de octubre de 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy su EMIRAI 3 xDAS, un prototipo de vehículo que contiene la tecnología de conducción asistida de última generación que promete mejorar la seguridad y comodidad de la conducción. El EMIRAI 3 xDAS se presentará durante la 44.ª edición del Salón del Automóvil de Tokio de 2015 en el recinto ferial Tokyo Big Sight de Tokio, Japón, del 29 de octubre al 8 de noviembre.
Basándose en el EMIRAI 2 xDAS, que se presentó en el Salón del Automóvil de Tokio de 2013, Mitsubishi Electric ha desarrollado el EMIRAI 3 xDAS, con tecnologías evolucionadas de interfaz hombre-máquina (HMI), detección de conductores, telemática y control de luz, bajo el lema de "Sentimientos hechos realidad".
- El estado de maniobrabilidad del conductor se detecta a través de una cámara y un cardiógrafo que está basado en un cardiógrafo sin contacto, desarrollado conjuntamente con el Instituto de Tecnología de Kyushu de la National University Corporation. La cara y la línea de visión del conductor se detectan mediante una cámara.
- Apoyo a la conducción segura y asistencia predictiva basada en el comportamiento del conductor.
- Análisis proactivo de datos de mapas, por ejemplo, para identificar las intersecciones con poca visibilidad y mostrar visualizaciones de la cámara lateral hacia arriba y abajo de la calle transversal. Además, el sistema aprende a reaccionar automáticamente cuando se vuelve a encontrar con la misma ubicación o situación.
- Una aplicación basada en la nube analiza la condición física del conductor mediante la comparación del comportamiento actual con los datos del comportamiento pasado almacenados en la nube. Si se detecta fatiga, se recomendarán paradas de descanso.
- Recopila y comparte información sobre lugares peligrosos. También proporciona control remoto de electrodomésticos.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.