PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2962
Se destacarán las últimas tecnologías y productos y se incluirán varias exposiciones prácticas
TOKIO, 30 de septiembre de 2015-Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy que expondrá una amplia gama de tecnologías y productos de vanguardia en CEATEC JAPAN 2015, que tendrá lugar en el recinto ferial Makuhari Messe de Chiba, Japón, del 7 al 10 de octubre. El pabellón de Mitsubishi Electric (N.º 3L113) se encuentra en el área Lifestyle & Society Stage del Hall 3.
Bajo el lema "Capacidades tecnológicas que lideran el futuro de Mitsubishi Electric", la empresa presentará muchas de sus últimas tecnologías y productos y se incluirán varias exposiciones prácticas que permitirán que los visitantes experimenten directamente las innovaciones. Las exposiciones incluirán el sistema de satélite quasi-zenith para el posicionamiento por satélite con una precisión de centímetros, un sistema de navegación y audio para el vehículo, una tecnología de ascensores de altísima velocidad y mucho más.
Visual
-Demostración sensorial de una pantalla LCD que utiliza toda la tecnología de retroiluminación láser RGB para proporcionar el 98 % de la gama cromática especificada para 4K/8K UHD por la norma Rec. 2020
Tecnología de reconstrucción 3D para la remodelación de oficinas y otros espacios mediante la construcción precisa de modelos 3D en tablets equipadas con sensores 3D
Espacio
-Video de presentación de las aplicaciones concebidas del sistema de satélite quasi-zenith y paneles táctiles que introducen la tecnología de posicionamiento por satélite centimétrico
-Modelo en movimiento del telescopio gigante del Observatorio Astronómico Nacional de Japón programado para su funcionamiento en 2024 y del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que se construirá en Mauna Kea, Hawái, a través de la colaboración entre Japón, Estados Unidos, Canadá, China e India
Seguridad
-Vídeo de simulación de la detección precoz de un tsunami y un modelo que introduce tecnologías de radar que permiten más tiempo para la evacuación
-Modelo de red de cámaras de vigilancia que incorpora tecnologías inalámbricas que permiten una instalación sencilla para el uso provisional y una demostración con el producto real
-Demostración de las cámaras de seguridad y vigilancia remota y del sistema de vigilancia MELOOK 3, que incluye hasta 32 cámaras y potentes capacidades de zoom
Comodidad
-Demostración sensorial en un automóvil equipado con el sistema de navegación y audio DIATONE SOUND, que incluye avanzadas tecnologías acústicas DIATONE
-Demostración práctica de la tecnología de ascensor de altísima velocidad para tranquilos y plácidos viajes por la torre de Shanghái al desplazarse desde el segundo sótano al piso 119 en aproximadamente 55 segundos a 18 metros por segundo
-Presentación de las iniciativas de la red de comunicación móvil 5G y de la recién desarrollada antena activa acoplada en fase (APAA)
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.