PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2960
Potencia líder en el sector y rango de temperaturas de funcionamiento para los sistemas de inversores más pequeños y de más alta capacidad
TOKIO, 29 de septiembre de 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy el lanzamiento de un módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A de la serie X que ofrece la mayor capacidad y las temperaturas de funcionamiento más altas del sector a 150 grados centígrados. La reducción de las pérdidas de inversores y la mejora del rango de temperaturas de funcionamiento lo hacen ideal para su uso en sistemas de convertidores de alta tensión, que incluyen aplicaciones de tracción y energía eléctrica. Las ventas comenzarán el 30 de noviembre.
Los módulos de alta potencia son clave para los sistemas de potencia que requieren una gran capacidad, alta fiabilidad y eficiencia extraordinaria. Mitsubishi Electric comercializó su primer módulo HVIGBT en 1997, lo que contribuyó a una mayor capacidad y a la miniaturización de los sistemas de convertidores de alta tensión. Para lograr una mayor corriente de salida y un diseño fiable, Mitsubishi Electric ha desarrollado el módulo HVIGBT de la serie X con el transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) y el chip de diodo (RFC).
Modelo | Especificación | Envío |
CM1000HG-130XA | Módulo IGBT de 6,5 kV/1000 A 1 en 1 | 30 de noviembre de 2015 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.