PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2958
Logra una resistencia a las vibraciones y un rango de temperaturas de funcionamiento líderes en el mercado
TOKIO, 16 de septiembre de 2015 - Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy el próximo lanzamiento del nuevo módulo TFT-LCD XGA de 10,4 pulgadas de la serie Tough para aplicaciones industriales, tales como la construcción, los vehículos agrícolas, la automatización de fábricas y los telares. El módulo ofrece una aceleración resistente a las vibraciones de 6,8 G, siete veces mayor que la de los módulos convencionales, así como un rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 85 grados centígrados, un alto brillo de 1200 cd/m2 y altos niveles de contraste. Las ventas de muestras comenzarán el 1 de octubre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
El nuevo módulo TFT-LCD de la serie Tough satisface la creciente demanda del mercado por su resistencia a temperaturas extremas y fuertes vibraciones para aplicaciones e instalaciones versátiles.
Producto | Modelo | Brillo (cd/m2) |
Envío |
Módulo TFT-LCD XGA de 10,4 pulgadas de la serie Tough |
AT104XH11 | 1200 | 1 de octubre de 2015 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.