PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2957
Para promover los sistemas de distribución de corriente continua de media tensión que responden a las necesidades medioambientales
TOKIO, 14 de septiembre de 2015 - Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy que pretende construir una instalación de prueba y desarrollo para la distribución de corrientes continuas de media tensión (MVDC*) en su Centro de sistemas de distribución de energía en Marugame, Japón. Se prevé que las operaciones comiencen en abril de 2016. La distribución de MVDC reduce la pérdida de electricidad en el momento de la entrega, lo que hace que las tecnologías relacionadas resulten cada vez más atractivas para las empresas que buscan mitigar el impacto ambiental.
Los sistemas de distribución respetuosos con el medioambiente que combinan energías renovables, tales como la solar y la eólica, con un acumulador eléctrico son cada vez más populares. Estos sistemas generan electricidad de CC y, a continuación, la convierten en CA para el uso general. Sin embargo, generalmente los dispositivos digitales y de comunicación tienen que convertirla de nuevo en CC. Se producirá una pérdida de energía cuando la electricidad se esté convirtiendo entre CA y CC. La distribución de MVDC elimina el problema de conversión de CC y reduce la pérdida de energía, lo que permite que las instalaciones reduzcan sus costes mediante la utilización de cables de alimentación más finos o la transmisión de energía eléctrica en distancias más largas. Esto ha llevado a una reevaluación de la tecnología de CC y Mitsubishi Electric tiene como objetivo satisfacer las necesidades de este nuevo ecosistema de CC aprovechando sus tecnologías existentes de CC, como su placa de distribución para la conservación de la energía del centro de datos y su circuito de alta velocidad para líneas de ferrocarril. Al mismo tiempo, la empresa utilizará esta nueva instalación para desarrollar las tecnologías MVDC de última generación y comunicar su valor a los consumidores.
Ubicación | 8 Horai-cho, Marugame, prefectura de Kagawa, Japón |
---|---|
Superficie del edificio | Alrededor de 180 metros cuadrados (superficie bruta: unos 500 metros cuadrados) |
Estructura | Construcción de acero de tres plantas |
Colocación de la primera piedra | Septiembre 2015 |
Finalización | Marzo de 2016 |
Operaciones | A partir de abril de 2016 |
Inversión | Alrededor de 500 millones de yenes |
Enfoque principal | Dispositivos de conmutación, generación de energía solar, generación de energía eólica, acumuladores eléctricos, sistemas de carga de EMS y CC |
*Rangos de tensión por debajo de 1500 V de CC como especifica la norma internacional IEC60364 de la Comisión Electrotécnica.
El Centro de sistemas de distribución de energía de Mitsubishi Electric en Marugame, prefectura de Kagawa, se creó en 1979 para la fabricación de disyuntores y aparellaje. Produjo su millonésimo disyuntor en marzo de 2014.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.