Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung des Aufzugs NEXIEZ-MRL Version2 anDas neue Türsystem verbessert die Betriebseffizienz und zeichnet sich durch Antiviren-Lösungen zur Sicherheit der Fahrgäste aus

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3446

TOKIO, 25. Oktober 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Produkteinführung des Aufzugs NEXIEZ-MRL Version2 an, der mit moderneren Spezifikationen ausgestattet ist als das Modell NEXIEZ-MRL. Letzteres gilt bislang als das Hauptstandbein des Unternehmens im Bereich maschinenraumlose Aufzüge in ausländischen Märkten. Das neue Modell ist nicht nur effizienter, sondern erhöht auch die Sicherheit und den Komfort der Fahrgäste, da es über Antiviren-Lösungen verfügt, die die Anforderungen der neuen Normen erfüllen. Der Verkauf startet am 29. Oktober und das Unternehmen strebt Aufträge von 5.000 Einheiten pro Jahr in ausländischen Märkten an.

Aufzug NEXIEZ-MRL Version2 von Mitsubishi Electric

Hauptmerkmale

  1. 1)Das neue Türsystem steigert die Betriebseffizienz
    • Das Quick-Motion-Türsystem verkürzt die Öffnungs- und Schließzeiten der Türen, erhöht die Transporteffizienz um ca. 12 %1 und verkürzt die durchschnittliche Wartezeit um ca. 14 %.1
    • Das Schnellschließsystem mit Sensor verkürzt die Zeit, die die Tür zum Öffnen benötigt, wenn keine Fahrgäste im Aufzugsflur erkannt werden. Die durchschnittliche Wartezeit wird in Kombination mit dem Quick-Motion-Türsystem um ca. 24 %1 verkürzt.
    1. 1Im Vergleich zum Vorgängermodell NEXIEZ-MRL. Simuliert mit zwei Aufzugkabinen mit jeweils 13 Personen bei 1,0 m/s und vier Haltestellen.
      Die Transporteffizienz wird in einem Zeitraum von fünf Minuten simuliert.
  2. 2)Antiviren-Lösungen für die Sicherheit und den Komfort der Fahrgäste.
    • Die neuen Aufzüge verfügen über Lösungen für eine saubere Umgebung wie Luftzirkulationssysteme mit Plasma Quad-Technologie™2 sowie antivirale und antibakterielle Tasten, die die Sicherheit der Fahrgäste und eine komfortable Fahrt gewährleisten.
    • Fahrgäste können per Fernzugriff einen Aufzug anfordern und über ihr Smartphone die Zieletage auswählen. Auf diese Weise ist eine unbeschwerte „kontaktlose“ Fahrt möglich.
    1. 2Originaltechnologie von Mitsubishi Electric. Ein elektrisches Feld/Entladebereich beseitigt Verunreinigungen, wie Viren, Bakterien und Pollen, aus der Luft.
  3. 3)Ermöglicht den Einsatz von mobilen Robotern und verfügt über vier neue Designs, was sich wertsteigernd auswirkt
    • Die neuen Modelle sind so konzipiert, dass die Aufzüge bei Betriebsabläufen wie Gebäudesicherheit, Reinigung und Transport von Robotern bedient werden können. Sie können außerdem in die Gebäudemanagementsysteme verschiedener Hersteller3 integriert werden und tragen so zu einer Arbeitserleichterung und zur Effizienz des Gebäudebetriebs bei.
    • Vier neue Aufzugskabinendesigns, die auf den Ergebnissen globaler Marktforschung basieren – „LUXURY“, „NATURAL“, „COMFORT“ und „MODERN“ –, schaffen eine komfortable Umgebung für die Fahrgäste.
    • Die Designvarianten enthalten Bedienfelder und Flurtasten, die in Schwarztönen gehalten sind, sowie luxuriöse strukturierte Frontplatten.
    1. 3Beschränkt auf Modelle, die den Standards unseres Unternehmens entsprechen.

Vertriebsdetails

Produktbezeichnung Verwendung Leistungsbereich Geschwindigkeit Preis Herstellungsort
Markteinführung Jährliches
Verkaufsziel
NEXIEZ-MRL
Version2
Personenaufzug 450 bis
1.000 kg
1,0 m/s ~
1,75 m/s
Auf Anfrage Thailand 29. Oktober 2021 5.000 Einheiten

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen