Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric entwickelt radargestützte künstliche Intelligenz zur Vorhersage von Tsunami-FlutungenHochpräzise Vorhersagen ermöglichen eine schnelle Evakuierungsplanung

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3394

TOKIO, 4. Februar 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab bekannt, dass sie gemeinsam mit der „Society for the Promotion of Construction Engineering of the General Incorporated Foundation“ eine Technologie mit künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, die Daten über die per Radar erfasste Geschwindigkeit eines Tsunamis nutzt, um die Überflutungstiefe1 im umliegenden Landesinneren vorherzusagen. Die KI nutzt die Maisart®2 Technologie von Mitsubishi Electric, um nur wenige Sekunden nach der Erkennung eines Tsunamis hochpräzise Vorhersagen zu generieren und so die schnelle Erstellung von Evakuierungsplänen zu ermöglichen, um Katastrophen in lokalen Binnengebieten zu verhindern oder abzumildern.

  1. 1 Höhe des Wasserstands gemessen vom Boden
  2. 2 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology Maisart

Lern- und Betriebsphasen einer radarbasierten KI zur Vorhersage der Überschwemmungstiefe bei Tsunamis

Hauptmerkmale

  • Maisart prognostiziert die Überschwemmungstiefe mit hoher Genauigkeit unmittelbar nach der Tsunami-Erkennung
    • Die KI lernt die Zusammenhänge zwischen Tsunamigeschwindigkeit und Überflutungstiefe anhand von Simulationen verschiedener Erdbeben-Epizentren, Grad und Richtung von Verwerfungen, etc.
    • Die KI sagt die Überschwemmungstiefen mit einer Fehlertoleranz von etwa 1 Meter präzise voraus.3 Die Vorhersage erfolgt, sobald die Geschwindigkeit und Richtung des Tsunamis mit dem Radar erfasst werden.
    • Die schnelle Vorhersage unterstützt eine zügige Evakuierungsplanung und trägt dazu bei, Katastrophen zu verhindern oder abzumildern.
  1. 3Ergebnisse von Simulationsauswertungen anhand unterschiedlicher Testumgebungen, die mögliche Erdbeben im Nankai-Graben simulieren

Vergleich der neuen Technologie mit herkömmlichen Methoden

Verfahren zur Überflutungsvorhersage Leistung
Neue Technologie KI lernt aus Simulationen, die Überschwemmungstiefen basierend auf Daten zur Tsunamigeschwindigkeit vorherzusagen. Vorhersagen mit 1 Meter Fehlertoleranz innerhalb weniger Sekunden
Herkömmliche Methoden Vorhersagen werden auf Basis von Simulationsdaten ohne KI-Verarbeitung/Analyse durchgeführt. Vorhersagen mit rund 3 Metern Fehlertoleranz innerhalb weniger Minuten

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen