Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric stellt „EMIRAI S“ Konzeptfahrzeug vorNeueste Sensor- und HMI-Technologien tragen zur kommenden MaaS-Gesellschaft bei

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3311

TOKIO, 8. Oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) stellte heute das EMIRAI S Konzeptfahrzeug mit modernsten Technologien vor, dazu gehören z. B. eine innovative Mensch-Maschine-Schnittstelle, biologische Sensortechnologien für eine sichere Beförderung sowie erweiterte Passagierkommunikation in der kommenden MaaS-Gesellschaft (Mobility-as-a-service). Der EMIRAI S wird auf der 46. Tokyo Motor Show 2019 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände vom 24. Oktober bis zum 4. November ausgestellt.

Abbildung von EMIRAI S

Produktmerkmale

  1. 1)Biometrik-Technologie für eine sichere Beförderung
    • DMS*1 mit kontaktloser Sensortechnologie zum Messen der Herzfrequenz einhergehend mit einer Nahinfrarotkamera. Die Gesichtserkennungstechnologie*2 verfolgt kontinuierlich die Gesichtsbewegungen des Fahrers. Die Oberflächentemperatur des Körpers wird mit einem Sensor gemessen.
    • - Die Analyse von Herzfrequenz und Körpertemperatur ermöglicht es dem System, Zustände wie Erschöpfung, Schläfrigkeit, plötzliche Übelkeit usw. zu erkennen.
    1. *1Fahrerüberwachungssystem
    2. *2Die Gesichtserkennungstechnologie bestimmt anhand der Kamerabilder die Position von Augen, Nase und Mund.
  2. 2)Die innovative Mensch-Maschine-Schnittstelle erleichtert Kommunikation innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs
    • Die Sprachtrennung unterscheidet Sprachbefehle von anderer verbaler Konversation im Fahrzeug und erkennt, wer Sprachbefehle erteilt und ob diese auf Kamerabildern und Audiosignalen basieren*3.
    • Das Großbild-Display mit Split-Screen-Funktion kombiniert schwebende 3D-Bilder und holographische Visualeffekte. Der ringförmige Drehknopf auf dem Display vereinfacht die Bedienung durch verschiedene grafische Benutzerschnittstellen. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung für ein verbessertes Benutzererlebnis
    1. *3 Intelligente und natürliche HMI-Technologie für intelligente Mobilität
      https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0122-c.html (22. Januar 2019)

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen