ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3264

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric eröffnet das Zentrum „TAKUMI“ für Installationsschulungen bei Inazawa in Japan

Neues Schulungssystem für Aufzugsinstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort

PDF-Version

TOKIO, 26. Februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Inbetriebnahme ihres neuen Zentrums „TAKUMI“ für Schulungen zur Aufzugs- und Rolltreppeninstallation bei Inazawa am 1. April bekannt. Die Einrichtung, die nach dem japanischen Wort für „Großmeister“ benannt ist, befindet sich auf dem Gelände von Inazawa Works, der Hauptproduktionsstätte für Aufzüge und Rolltreppen des Unternehmens, in Inazawa, Präfektur Aichi, Japan.

Mitsubishi Electric verstärkt die weltweite Schulung von Technikern, um am globalen Markt die Qualität der Aufzugs- und Rolltreppeninstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort zu erhöhen. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zum im März 2020 endenden Geschäftsjahr die Zahl der Techniker für Neuinstallationen in Japan auf 1.000 und der Installationsbetreuer außerhalb Japans auf etwa 350 zu erhöhen.

Installationsschulungszentrum „TAKUMI“ bei Inazawa

Details

Name Installationsschulungszentrum „TAKUMI“ bei Inazawa
Standort 1 Hishi-machi, Inazawa, Präfektur Aichi, Japan
(Gelände von Inazawa Works)
Gebäudeperimeter 411 m2 (Grundfläche: 2.182 m2)
Konstruktion Stahl (6 Obergeschosse)
Inbetriebnahme 1. April 2019
Investition 1,07 Milliarden Yen
Haupteinrichtungen – Zehn Schächte für praxisorientierte Installationsschulungen
– Acht Aufzüge für praxisorientierte Schulungen
– Gefahrensimulatoren
Umweltfreundliche Ausrüstung – 20 kW solare Energieerzeugung auf dem Dach
– LED-Lampen für die Beleuchtung innerhalb des Gebäudes

Produktmerkmale

1)
Praxisorientierte Schulungen mit echter Ausrüstung, um die Installationsfertigkeiten schnell zu verbessern
– Auszubildende Techniker verwenden echte Ausrüstung unter Realbedingungen, um sich praktische Installationsfertigkeiten und Know-how schnell anzueignen
– Die Lehrpläne werden auf unterschiedliche Qualifikationsstufen abgestimmt, um die Fähigkeiten aller Techniker zu steigern
2)
Experimentelle Schulungen mit VR-Technik zur Erhöhung des Bewusstseins potenzieller Gefahren und der Arbeitssicherheit
– Simulatoren, welche die VR-Technologie (virtuelle Realität) einsetzen, helfen den Schulungsteilnehmern, Gefahrensituationen zu erleben, die auch an den Installationsstandorten auftreten können
– Die Auszubildenden werden die Sicherheitsverfahren für die Installation beherrschen, da sie die echte Ausrüstung zum Üben der besonderen Sicherheitsvorkehrungen verwenden, wie z. B. das Tragen schwerer Ausrüstungen oder das Schweißen und Arbeiten in großer Höhe.
3)
Verstärkte Ausbildung für Installationsbetreuer außerhalb Japans, um die globalen Fertigkeiten zu verbessern
– Durch umfangreichere Schulungsprogramme und ein Zertifizierungssystem für Betreuer werden sich die Qualität sowie die Anzahl der lokalen Installationsbetreuer in Unternehmen außerhalb Japans, die Aufzüge und Rolltreppen vertreiben, erhöhen
– Ausgebildete Betreuer werden die Fertigkeiten und das Sicherheitsbewusstsein von Technikern in Partnerunternehmen außerhalb Japans steigern

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.