ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3224
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Damit wird der Weg für den Einstieg in das globale Geschäft für spannungsgeführte Stromrichter auf der Basis des HVDC-Übertragungssystems geebnet
TOKIO, 13. November 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Inbetriebnahme eines im Transmission & Distribution Systems Center in Amagasaki, Japan, errichteten Werks für die Prüfung der Hochspannungs-Gleichstromübertragung (High-Voltage Direct Current, HVDC) am 26. November an. Das neue Prüfwerk wird den Weg für den Einstieg des Unternehmens in den weltweiten Markt für spannungsgeführte Stromrichtersysteme (Voltage-Source Converters, VSCs) ebnen. Mitsubishi Electric rechnet bis zum Jahr 2020 mit einem weltweiten Auftragsvolumen von über 50 Mrd. Yen (ca. 450 Mio. US-Dollar) für HVDC-Diamond®-Systeme.
HVDC-Systeme tragen dazu bei, die CO2-Emissionen durch die effiziente Integration und erweiterte Nutzung von erneuerbaren Energien, einschließlich Photovoltaik- und Offshore-Windenergie, zu reduzieren. Schätzungen von Mitsubishi Electric zufolge hatte der weltweite Markt für HVDC-Systeme 2017 einen Wert von etwa 770 Mrd. Yen (ca. 7 Mrd. US-Dollar) und wird den Erwartungen zufolge um rund 6 Prozent pro Jahr zulegen. Es gibt zwei Arten von HVDC-Systemen – VSC-Systeme und netzgeführte Stromrichtersysteme (Line-Commutated Converter, LCC). Erstere benötigen keine externe Stromversorgung zur Kommutation, Letztere dagegen schon. Bei VSC-basierten HVDC-Systemen wird eine stärkere Nachfrage erwartet, weil für diese Systeme zur Vernetzung von Übertragungsleitungen weniger Voraussetzungen erfüllt werden müssen.
Mitsubishi Electric steigt nun in das Geschäft für VSC-basierte HVDC-Systeme ein, um der Nachfrage nach modernen Energiesystemen auf dem weltweiten Markt nachzukommen. Dank dem neuen Prüfwerk kann das Unternehmen hoch zuverlässige Systeme durch Überprüfung der Funktion und Betriebsleistung, einschließlich der Erkennung von Störungen im Wechselstrom- und Gleichstromnetz und von deren tatsächlichen Ausmaß, anbieten.
Standort | 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Präfektur Hyogo, Japan |
---|---|
Baufläche | 1.217,6 Quadratmeter |
Bodenfläche | 1.767,8 Quadratmeter |
Konstruktion | Stahlrahmenkonstruktion über zwei Stockwerke |
Betriebsbeginn | 26. November 2018 |
Produkte | 50-MW-VSC-basiertes Back-to-Back-System* |
Haupteinrichtung | Stromrichter, Steuerung und Schutz, Wechselstromanlagen |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.