ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3145

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric baut Aufzugs-Schulungszentrum bei Inazawa Works in Japan

Neues Ausbildungssystem für Aufzugsinstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort

PDF-Version

TOKIO, 1. November 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ihr Ausbildungssystem für Installateure stärken wird. In diesem Zuge wird die Mitsubishi Electric Corporation bei Inazawa Works, ihrer Hauptproduktionsstätte für Aufzüge und Rolltreppen, ein Aufzugs-Schulungszentrum errichten. Angesichts der steigenden globalen Nachfrage nach Aufzügen plant das Unternehmen, diese Einrichtung zu nutzen, um die Qualität seiner Aufzugsinstallationen zu verbessern und ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort zu liefern. Das Schulungszentrum soll seinen Betrieb im Oktober 2018 aufnehmen. Ziel ist es, bis zum im März 2020 endenden Geschäftsjahr die Anzahl der Techniker für Neuinstallationen in Japan auf 1.000 und der Installationsbetreuer außerhalb Japans auf 350 zu erhöhen.

Darstellung des Aufzugs-Schulungszentrums

Details zum neuen Schulungszentrum

Standort 1 Hishi-machi, Inazawa, Präfektur Aichi, Japan
(auf dem Gelände der zur Mitsubishi Electric Corporation gehörenden Inazawa Works)
Gebäudeperimeter 411 m2 (Grundfläche: 2.182 m2) Betriebsbeginn Oktober 2018
Konstruktion Stahlkonstruktion (6 Geschosse) Investition 990 Millionen Yen
Haupteinrichtungen • Elf Schächte für praxisorientierte Installationsschulungen
• Acht Aufzüge für praxisorientierte Schulungen
• Gefahrensimulatoren

Hintergrund und Ziele

Mitsubishi Electric bietet in den Schulungseinrichtungen von Partnerunternehmen in Japan wie im Ausland praktische Schulungen für die Installation von Aufzügen an. Aufgrund des Wachstums des globalen Marktes für Aufzüge und Rolltreppen ist das Unternehmen mit einem Mangel an Installateuren konfrontiert und muss deshalb die Anzahl und das Können seiner Installationskräfte dringend ausbauen.

Die neue Einrichtung wird Teil eines äußerst praxisorientierten und effizienten neuen Schulungssystems sein. Zum neuen Lehrprogramm werden Arbeiten in realistischen Nachbildungen von Installationsstandorten gehören, und das Sicherheitsbewusstsein wird durch Schulungen verbessert, welche die Technologien der virtuellen Realität (VR) und erweiterten Realität (AR) einschließen. Das Unternehmen rechnet daher damit, die Ausbildung zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf die Sicherheit der Benutzer und Techniker sowie auf die Installationsqualität gelegt wird.

Merkmale

1)
Umfangreichere Lehrpläne, um die Installationsfertigkeiten schnell zu verbessern und die Installationsqualität zu steigern
– Die Schulungsteilnehmer werden in sehr realistischen Nachbildungen die tatsächliche Ausrüstung verwenden und von effizienten, systematischen Lehrplänen profitieren.
– Das Fähigkeitenzertifizierungssystem wird dazu beitragen, die Installationsqualität zu sichern.
2)
Praktische Schulungen in Simulatoren zur Erhöhung des Bewusstseins potenzieller Gefahren und der Arbeitssicherheit
– Simulatoren, welche die VR- und AR-Technologie einsetzen, helfen den Schulungsteilnehmern, Gefahrensituationen zu erleben, die auch an den Installationsstandorten auftreten können.
– Die Techniker werden in der Lage sein, die Sicherheitsverfahren für die Installation zu beherrschen, da sie die tatsächliche Ausrüstung zum umfangreichen praktischen Üben der besonderen Sicherheitsvorkehrungen verwenden, wie z. B. das Tragen schwerer Ausrüstungen oder das Schweißen und Arbeiten in großer Höhe.
3)
Verstärkte Ausbildung für Auszubildende außerhalb Japans, um die globalen Installationsfertigkeiten zu verbessern
– Die bessere Ausbildung der Installationsbetreuer und das neue Zertifizierungssystem für Auszubildende werden die Installationsfertigkeiten und das Sicherheitsbewusstsein in Unternehmen außerhalb Japans, die Aufzüge und Rolltreppen vertreiben, steigern.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.