ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3045

Mitsubishi Electric sorgt für mehr Sicherheit auf Großveranstaltungen

PDF-Version

Ratingen, 19. August 2016 - Mitsubishi Electric hat in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum RCAST der Universität Tokio das weltweit erste* System entwickelt, das Daten aus Überwachungskameras analysiert, um kritische Personendichten auf Zu- und Abwegen von Veranstaltungsgeländen hochgenau in Echtzeit zu schätzen und vorherzusagen. Ziel ist, dass diese Lösung für den effektiven Umgang mit kritischen Personendichten anhand akkurater Vorhersagen zu einer höheren Sicherheit der Besucher bei Veranstaltungen beitragen wird. Mitsubishi Electric wird sein neues System beim 38. Tamagawa Feuerwerksfestival am 20. August 2016 in Tokio in der Praxis vorstellen.

*Basierend auf Nachforschungsergebnissen von Mitsubishi Electric, Stand 18. August 2016

Das System ist der weltweit erste Echtzeitsimulator für Personenströme und übertrifft mit einer 80-prozentigen Genauigkeit konventionelle Methoden um etwa 30 Prozent. Indem es Daten aus Überwachungskameras nutzt, um Personenströme in Echtzeit zu schätzen und vorherzusagen, bietet das System eine praxisnahe Lösung zur Entlastung bei kritischen Personendichten auf den Zu- und Abwegen von Veranstaltungsgeländen. Zudem wird die Komplexität der Berechnung im Vergleich zu konventionellen Methoden um ein vielfaches reduziert, da sich das System nicht auf die vollständige Menschenmenge konzentriert sondern auf nahe stehende Personen. Ermöglicht wird dies durch das Hochgeschwindigkeitsmodell für menschliches Verhalten zur Simulation von Personenströmen von RCAST.

Das neue System von Mitsubishi Electric gibt Veranstaltern ein praktisches Werkzeug an die Hand, um Überlastungen zu reduzieren und Zu- und Abwege bei Veranstaltungen passierbar zu halten. Da es möglich ist, Bereiche, in denen ein Risiko großer Überlastung besteht, in Echtzeit zu schätzen, können schon im Voraus Maßnahmen zur Lenkung von Menschenmengen durchgeführt werden. Daraus ergeben sich eine erhöhte Sicherheit der Besucher, ein sichereres Veranstaltungsmanagement und eine effizientere Lenkung von Menschenmengen.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Note that the releases are accurate at the time of publication but may be subject to change without notice.