ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3043

Mitsubishi Electric stellt Aufzüge und Rolltreppen für MRT in Thailand bereit

174 Einheiten, einschließlich 125 Hochleistungsrolltreppen

PDF-Version

TOKIO, 9. August 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Bereitstellung von 49 Aufzügen und 125 Rolltreppen an acht von 16 Bahnhöfen, in einer Verwaltungsstelle, in einem Betriebskontrollzentrum und in Parkhäusern der MRT Purple Line, einer am 6. August in Betrieb genommenen Haupttransitlinie in Thailand, bekannt. Die 23 km lange Linie verbindet Bangkok mit den Außenbezirken der angrenzenden Provinz Nonthaburi. Es ist das zweite Mal, dass Mitsubishi Electric als Lieferant einer MRT-Linie beauftragt wurde. 2004 hatte das Unternehmen bereits die Blue Line beliefert, eine 27 km lange Transitlinie, die 18 Bahnhöfe in Bangkok miteinander verbindet.

Für die MRT Purple Line bereitgestellte Rolltreppen

Hauptmerkmale

1)
Hochleistungsrolltreppen, die die Sicherheit der Benutzer gewährleisten
– Die Hochleistungsrolltreppen sind speziell für starken Personenverkehr zu den Stoßzeiten ausgelegt.
2)
Energiesparender, automatischer Standby-Modus mit niedriger Geschwindigkeit dank Wechselrichter
– Wenn der Rolltreppensensor feststellt, dass sich keine Personen dem Einstiegsbereich nähern, schaltet ein Wechselrichter, mit dem alle Rolltreppen ausgestattet sind, in den Standby-Modus mit niedriger Geschwindigkeit, um Strom zu sparen.
3)
Energiesparend durch Permanentmagnetmotoren
– Die getriebelose Hydraulikmaschine aller Aufzüge ist mit einem kompakten, energiesparenden Permanentmagnetmotor ausgestattet und sorgt durch einen reduzierten Vibrations- und Geräuschpegel für angenehme Aufzugfahrten.

Die Produkte wurden von Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC) hergestellt. Die Aufträge für die Bahnhöfe wurden von CKTC Joint Venture und die für das Bahnbetriebswerk und die Parkhäuser von PAR Joint Venture erteilt.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.