ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3025

Nordamerikanische Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric hat den ersten Netztransformator mit 765 kV ausgeliefert

Der seit 25 Jahren erste Transformator mit 765 kV, der in den USA hergestellt wurde

PDF-Version

TOKIO, 12. Mai 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass die Mitsubishi Electric Power Products, Inc. (MEPPI), eine in Nordamerika ansässige Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric, am 29. April ihren ersten Hochleistungs-Netztransformator mit 765 kV an American Electric Power (AEP) ausgeliefert hat. Der Manteltransformator mit 765 kV wurde im Produktionswerk des Unternehmens in Memphis, Tennessee, hergestellt. Es ist der erste Transformator dieser Kategorie, der von der MEPPI produziert wurde und auch seit 25 Jahren der erste, der lokal in den USA hergestellt wurde. Die MEPPI ist das einzige Produktionswerk in den USA*, das in der Lage ist, Netztransformatoren mit einer Leistung von 765 kV herzustellen.

* Laut einer eigenen Studie von Mitsubishi Electric vom 12. Mai

Hochleistungs-Netztransformator mit 765 kV

Hochleistungs-Netztransformator mit 765 kV

Netztransformatoren sind elektrische Vorrichtungen, die vorwiegend in Kraftwerken oder Umspannwerken zum Einsatz kommen, welche eine effiziente Stromversorgung unterstützen. Mitsubishi Electric stellt sowohl Mantel- als auch Kerntransformatoren her. Manteltransformatoren ermöglichen eine kompakte Bauform, niedrigen Energieverlust und bieten aufgrund ihrer passgenauen Bauform hohe seismische Beständigkeit.

Der neue Transformator mit 765 kV in kompakter Mantelbauform enthält den Eisenkern, die Wicklung sowie den Isolator und bietet eine Spannung von 765 kV sowie eine Leistung von 750 MVA.

Die Power Transformer Division der MEPPI nahm den Betrieb im April 2013 auf. Dank ihrer Erfahrung und ihres Know-hows in der Auslieferung von Einphasen-Manteltransformatoren mit 500 kV und 345 kV für den nordamerikanischen Markt war die MEPPI in der Lage, diesen neuen Hochleistungs-Netztransformator mit 765 KV zu entwickeln.

Mitsubishi Electric wird zukünftig sein hoch zuverlässiges Netztransformatorgeschäft noch weiter ausbauen, um zu einer sicheren Stromverteilung in Nordamerika beizutragen.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.