ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2993
Für eine reibungslose Kommunikation, die körperliche Beeinträchtigungen und Sprachbarrieren überwindet
TOKIO, 09. Februar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung der weltweit ersten* Technologie bekannt, die Spracherkennung und Zeichenfunktionen kombiniert. Mit der Technologie können Benutzer gesprochene Worte auf einem Tablet oder Smartphone anzeigen, indem sie einfach den Finger über den Bildschirm ziehen. Die Technologie soll zukünftig mit anderen Funktionen wie dem Zeichnen von Bildern und mehrsprachiger Übersetzung kombiniert werden, um Benutzern dabei zu helfen, körperliche Beeinträchtigungen und Sprachbarrieren zu überwinden und eine reibungslosere weltweite Kommunikation zu ermöglichen.
*Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 09. Februar 2016
Die weltweit erste Benutzeroberfläche mit sprachgesteuerter Zeichenfunktion
– Indem Benutzer den Finger auf den Bildschirm halten und dann sprechen, können die gesprochenen Worte überall angezeigt werden, wo der Finger über den Bildschirm gezogen wird.
– Die Worte erscheinen direkt nach der Fingerbewegung, wodurch ein intuitives und angenehmes Benutzererlebnis geschaffen wird.
– Worte müssen nicht mehr umständlich ausgeschrieben werden. Es ist so viel leichter, sie einfach nur auszusprechen.
– Andere Funktionen können zu innovativen und vielfältigen Zwecken hinzugefügt werden.
Mit anderen Funktionen kombinierbar und dadurch vielseitiger einsetzbar
– Die Technologie kann mit einer Funktion zum Zeichnen von Bildern kombiniert werden, um Abbildungen, Karten und andere Grafiken mit Textbeschriftungen zu erstellen, damit sie aussagekräftiger und verständlicher sind.
– Durch das Hinzufügen einer Funktion für die mehrsprachige Übersetzung könnten die angezeigten Worte bei der persönlichen Kommunikation mit anderssprachigen Benutzern direkt übersetzt werden.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.