ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2983
Modul trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs von Funkzugangsnetzen bei
TOKIO, 20. Januar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die bevorstehende Produkteinführung eines optischen Senders mit 10 Gbit/s für die Hochgeschwindigkeitsübertragung von großen Datenmengen zwischen Basisstationen und Vermittlungsstellen in Funkzugangsnetzen innerhalb mobiler Telekommunikationssysteme bekannt. Das Modul, das einen Elektroabsorptionsmodulator-Laser (EML) und eine optische Sender-Unterbaugruppe (Transmitter Optical Sub-Assembly, TOSA) umfasst, reduziert Schwankungen in optischen Wellenlängen für dichtes Wellenlängen-Multiplex (Dense Wavelength-Division Multiplexing, DWDM). Mitsubishi Electric wird seine neue EML-TOSA am 1. Februar auf den Markt bringen.
Das Modul, das die Anforderungen des 10 Gbps XMD-MSAs (10 Gbps Miniature Device Multi Source Agreement) erfüllt, verfügt über ein zylindrisches (nicht kastenförmiges) Profil, das sich für die Serienproduktion eignet.
Im Bereich mobiler LTE- und LTE-Advanced-Systeme der vierten Generation (4G) findet DWDM zunehmend als Lösung zur Senkung des Stromverbrauchs von optischen Sendermodulen Beachtung, die Daten zwischen Basisstationen und Vermittlungsstellen übertragen. Die neue zylindrische EML-TOSA von Mitsubishi Electric ist mit DWDM kompatibel. Zudem kann die TOSA bei einer branchenführenden Höchsttemperatur von bis zu 95 Grad Celsius betrieben werden.
Produkt | Modell | Übertragungslänge | Betriebstemperaturbereich des Gehäuses |
Versanddatum |
---|---|---|---|---|
Zylindrische EML-TOSA mit 10 Gbit/s und DWDM |
FU-615REA | 25 km | -40 ℃ bis +95 ℃ | 1. Februar 2016 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.