POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3215
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Ce système améliore votre éclairage intérieur grâce à une profondeur comparable à celle du ciel et des couleurs adaptées à l'heure de la journée. Les espaces intérieurs paraissent ainsi plus grands et plus ouverts.
TOKYO, 27 septembre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'éclairage intérieur qui imite les variations quotidiennes de la lumière naturelle, du lever du soleil au ciel bleu, jusqu'au crépuscule. Le système, doté d'un panneau fin et d'un cadre mesurant moins de 100 mm, utilise une méthode d'éclairage périphérique brevetée qui émet de la lumière LED provenant des bords du panneau lumineux. Il est ainsi possible d'obtenir un éclairage naturel avec une profondeur et une couleur similaires à celles du ciel. Mitsubishi Electric présentera sa nouvelle technologie lors du CEATEC JAPAN 2018, au centre d'expositions Makuhari Messe à Chiba (Japon) du 16 au 19 octobre. La date du lancement commercial sera annoncée ultérieurement.
Les espaces de travail sont en cours de modernisation afin de créer des environnements confortables qui stimulent et motivent les employés. Cette évolution passe notamment par l'amélioration de l'éclairage dans les bureaux sans fenêtres ou qui disposent uniquement de fenêtres sombres ou couvertes. Contrairement aux systèmes d'éclairage LED classiques, le nouveau système de Mitsubishi Electric reproduit la lumière naturelle avec des couleurs comparables à celles d'un lever de soleil, d'un crépuscule ou d'un ciel bleu. Grâce à une impression de profondeur optimale, les espaces intérieurs paraissent plus grands et plus ouverts.
Mitsubishi Electric continuera de développer des applications qui imitent une lumière naturelle agréable dans les bureaux, les établissements publics et les environnements où la lumière naturelle est limitée ou inexistante.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.