POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3178
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
L'usine a été conçue pour garantir une production efficace et innovante basée sur l'Internet des objets (IoT) et sur le concept « e-F@ctory »
TOKYO, 20 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que la construction d'une usine à automatisation intégrée destinée à la production d'interrupteurs et de disjoncteurs sous vide était terminée. Cette usine est située au Power Distribution Systems Center de Marugame, au Japon. La nouvelle usine mettra en œuvre le concept d'automatisation intégrée de Mitsubishi Electric, e-F@ctory. Basé sur les technologies IoT, celui-ci vise à accroître l'efficacité et la productivité de l'usine tout en réduisant ses coûts. Les ventes combinées d'interrupteurs sous vide et de disjoncteurs sous vide devraient augmenter pour atteindre 12 milliards de yens d'ici à 2025.
Le concept « e-F@ctory » de l'entreprise fait appel à des technologies de pointe pour visualiser les informations. En outre, il s'intègre à des systèmes d'exécution de fabrication de haut niveau pour une production avancée. Cette nouvelle usine met ce savoir-faire à profit pour homogénéiser les informations relatives à la production, du passage des commandes à leur expédition, en passant par l'assemblage. Ainsi, la productivité et la qualité des produits s'en trouveront améliorées. Enfin, le concept « e-F@ctory » servira à accélérer le cycle de production et à réduire les délais entre les opérations.
La ligne de production à automatisation intégrée bénéficiera d'un temps de disponibilité accru grâce à l'intégration partielle de l'assemblage automatique et de dispositifs de test pour les interrupteurs sous vide et les disjoncteurs sous vide, auparavant décentralisés dans le Power Distribution Systems Center.
Cette usine est la première à déployer le système D-SMiree* de Mitsubishi Electric pour les systèmes de distribution de courant continu basse et moyenne tension (jusqu'à 1 500 V CC). En outre, la nouvelle usine sera dotée d'équipements écoénergétiques modernes et de technologies avancées en matière d'identification des pertes d'énergie dans le but de réduire son empreinte écologique et sa consommation d'énergie.
* D-SMiree ─ Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology : système de réseau de distribution de courant continu moyenne tension Diamond-Smart innovant, fiable, économique et écologique
Implantation | 8 Horai-cho, Marugame, Préfecture de Kagawa, Japon |
---|---|
Zone de construction | Environ 12 900 m2 (surface au sol : environ 14 200 m2) |
Structure | Construction en acier à deux étages |
Site principal | Zones destinées à la production et aux tests ; bureaux destinés à la conception, à l'ingénierie et aux départements de contrôle qualité |
Début des opérations | Juillet 2018 (progressivement à partir de mars 2018) |
Mesures de protection de l'environnement | Réduction d'environ 280 tonnes de CO2 dans le volume d'émission annuel : • Système à alimentation solaire (200 kW dans un premier temps, puis 600 kW d'ici à 2020) • Équipements ultra-efficaces (éclairage LED, transformateur, etc.) • Système de climatisation par rayonnement • Système D-SMiree pour la distribution de courant continu moyenne et basse tension |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.