PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3218
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Aumenta la productividad en una amplia gama de aplicaciones, como la fabricación de piezas y la reparación por adición
TOKIO, 23 de octubre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología única de creación por puntos, que realiza un modelado de alta precisión combinando el láser, el control numérico informatizado (CNC) y tecnologías de fabricación asistidas por ordenador (CAM) en impresoras 3D. La tecnología produce piezas tridimensionales (3D) de alta calidad con pocos vacíos y a gran velocidad, utilizando un método con alambre láser de deposición de energía dirigida (DED). Este es un proceso de fabricación aditivo que utiliza energía térmica concentrada para fusionar materiales conforme se depositan. Mitsubishi Electric estima que su nueva tecnología aumentará la productividad en una amplia gama de aplicaciones, tales como el conformado próximo a la forma final ("near-net") de piezas de aviones y automóviles, y las reparaciones por adición.
En la edición número 29 de la feria Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), se exhibirá, a modo de referencia, una máquina de modelado tridimensional de metal que incorpora esta nueva tecnología. Dicha feria se celebrará en el recinto ferial Tokyo Big Sight a partir del 1 de noviembre. Mitsubishi Electric espera lanzar una versión comercial durante el año fiscal que concluye en marzo de 2021.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.