PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3234
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Sensibilidade e função tátil líderes no mercado, combinadas com vidro de proteção com um máximo de 5 mm
TÓQUIO, 12 de dezembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores SVGA de 10,4 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. Os novos módulos foram concebidos para aplicações industriais, incluindo ferramentas de medição de máquinas, equipamentos de construção, veículos agrícolas, automação industrial e terminais de ponto de venda em postos de combustível. A venda de amostras será iniciada a 31 de janeiro de 2019 através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
Os novos módulos vão dar resposta à crescente procura da indústria por um vidro de proteção mais espesso e resistente que facilite as operações nos painéis táteis realizadas por pessoas com luvas. Um multitoque preciso é possível mesmo quando os ecrãs do módulo estão molhados. Combinando estas capacidades de painel tátil inovadoras com a tecnologia comprovada TFT-LCD da Mitsubishi Electric, os novos modelos foram concebidos para serem compatíveis com uma variada gama de aplicações e configurações de instalação. Os módulos de TFT-LCD a cores XGA de 10,4 polegadas e VGA de 10,4 polegadas também estarão disponíveis de forma opcional para continuar a assegurar a satisfação das necessidades dos clientes.
Produto | Modelo | Tamanho do ecrã | Resolução | Brilho (cd/m2) | Envio |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD Módulos com painéis táteis capacitivos projetados |
AA104SL02DDE11 | 10,4" | SVGA | 560 | 31 de janeiro de 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.