PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3215

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Novo sistema de iluminação da Mitsubishi Electric imita o céu azul, o amanhecer e o pôr-do-sol

Irá melhorar a iluminação de interiores com cores e profundidade semelhantes às do céu ajustadas à hora do dia para transmitir a sensação de que os espaços interiores são maiores e mais abertos

Versão PDF

TÓQUIO, 27 de setembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de iluminação de interiores que imita a mudança diária de luz natural do amanhecer ao céu azul e ao pôr-do-sol. O sistema, que consiste numa estrutura e painel finos que medem menos de 100 mm, incorpora um método exclusivo de iluminação nos cantos que emite luz LED do lado do painel de luz para alcançar luz extremamente natural com a profundidade e a cor do céu. A Mitsubishi Electric vai apresentar a sua nova tecnologia durante a CEATEC JAPAN 2018 no complexo de exposições Makuhari Messe, em Chiba, Japão, de 16 a 19 de Outubro. A data prevista para o lançamento comercial será anunciada mais tarde.

Protótipo que simula o céu azul

Estrutura básica do protótipo

Exemplo de aplicação como claraboias

Exemplo de aplicação como claraboias e janelas

Os locais de trabalho modernos estão a ser atualizados para criar ambientes confortáveis que estimulem e motivem os funcionários. Isto inclui a melhoria da iluminação em escritórios que têm janelas escurecidas ou cobertas ou que não têm janelas de todo. O novo sistema da Mitsubishi Electric, ao contrário de sistemas de iluminação LED convencionais, produz luz extremamente natural, incluindo cores semelhantes às do amanhecer e pôr-do-sol, bem como às dos céus azuis, e cria uma sensação de profundidade para que os espaços interiores pareçam maiores e mais abertos.

Principais características

1)
Estrutura fina que produz luz com profundidade e cores semelhantes às do céu real
– O painel iluminado nos cantos emite luz LED de lado para imitar o efeito de dispersão Rayleigh do céu, que ocorre quando a luz solar atinge as moléculas de ar atmosférico durante o dia e dispersa luz azul de comprimento de onda curto com mais intensidade do que a luz vermelha de comprimento de onda longo, fazendo com que o céu pareça azul quando visto de baixo.
– A espessura combinada do painel e da estrutura mede menos que 100 mm, comparável a um equipamento de iluminação comum, oferecendo uma ampla variedade de aplicações em escritórios e instalações públicas. Além disso, os painéis podem ser utilizados para cobrir tetos grandes.
2)
Reproduz as cores do céu azul, do amanhecer e do pôr-do-sol
– As cores com fonte de luz LED são controladas automaticamente durante o dia para reproduzir as transições diárias da luz natural, do amanhecer à luz solar do meio-dia ao pôr-do-sol.

Futuros desenvolvimentos

No futuro, a Mitsubishi Electric irá desenvolver aplicações que proporcionem uma luz agradável e semelhante à luz natural nos escritórios, instalações públicas e outros ambientes onde a luz natural é limitada ou não está disponível.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.