PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2957

A Mitsubishi Electric vai construir instalações de desenvolvimento de CC e de demonstração
no Power Distribution System Center (Centro de sistemas de distribuição de energia) em Marugame, no Japão

Promover sistemas de distribuição de corrente contínua de tensão média que respondam às exigências ambientais

Versão PDF (PDF: 116,5 KB)

TÓQUIO, 14 de setembro de 2015 – A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje planos para construir instalações de desenvolvimento e demonstração para a distribuição de corrente contínua de tensão média (MVDC*) no seu Power Distribution System Center em Marugame, no Japão, com o início do funcionamento previsto para abril de 2016. A distribuição de MVDC reduz a perda de eletricidade no fornecimento, fazendo com que as tecnologias relacionadas sejam cada vez mais atrativas para empresas que procurem mitigar o impacto ambiental.

Os sistemas de distribuição com consciência ambiental que combinam energias renováveis, como a energia solar ou eólica, com um acumulador elétrico são cada vez mais populares. Estes sistemas geram eletricidade CC e, depois, convertem-na em CA para utilização geral. No entanto, os dispositivos de comunicação e os dispositivos digitais em geral têm de reconverter a energia para CC. As perdas de energia ocorrem quando a eletricidade está a ser convertida de CA para CC e vice-versa. A distribuição de MVDC elimina o problema da conversão de CC e reduz as perdas de energia, o que permite às instalações reduzir custos através da utilização de cabos de alimentação mais finos ou da transmissão de alimentação elétrica por distâncias mais longas. Isto originou uma reavaliação da tecnologia de CC e a Mitsubishi Electric pretende satisfazer as necessidades deste novo ecossistema de CC aproveitando as tecnologias de CC existentes como o seu quadro de distribuição para conservação de energia em centros de dados e o seu circuito de alta velocidade para linhas ferroviárias. Simultaneamente, a empresa irá utilizar estas novas instalações para desenvolver tecnologias de MVDC de próxima geração e comunicar o respetivo valor aos consumidores.

Instalações de demonstração e desenvolvimento

Instalações de demonstração e desenvolvimento

Descrição das instalações
Localização 8 Horai-cho, Marugame, circunscrição administrativa de Kagawa, Japão
Área de construção Cerca de 180 m² (terreno: cerca de 500 m²)
Estrutura Construção em aço de três andares
Início da construção Setembro de 2015
Conclusão da construção Março de 2016
Funcionamento A partir de abril de 2016
Investimento Cerca de 500 milhões de ienes
Objetivo principal Dispositivos de comutação, geração de energia solar, geração de energia eólica, acumuladores
elétricos, EMS e sistemas de carga de CC
    

*Gamas de tensão abaixo dos 1500 V CC, como especificado pela norma internacional IEC60364 da Comissão Eletrotécnica Internacional.

Sobre o Power Distribution System Center

O Power Distribution System Center da Mitsubishi Electric em Marugame, circunscrição administrativa de Kagawa, foi instalado em 1979 para produzir disjuntores e mecanismos de comutação. Produziu o seu milionésimo disjuntor em março de 2014.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.