Semiconduttori e dispositivi

Semiconduttori e dispositivi

Mitsubishi Electric produce semiconduttori che includono moduli di potenza e dispositivi ad alta potenza in grado di gestire un controllo estremamente efficiente dell'energia, dispositivi ottici che garantiscono le prestazioni necessarie negli apparecchi per comunicazioni a fibra ottica, dispositivi ad alta frequenza che coprono tutti i tipi di comunicazioni, da quelle radio a quelle dei cellulari e satellitari, e la linea di moduli TFT-LCD, utili per migliorare le interfacce per le informazioni.

Linea di prodotti

Moduli di potenza

Moduli di potenza

I moduli di potenza di Mitsubishi Electric si basano su tecnologie all'avanguardia che assicurano i massimi livelli di prestazioni e affidabilità garantendo un ingente risparmio energetico per i prodotti e i sistemi in cui vengono utilizzati. La nostra linea di prodotti è completa, dai moduli di potenza sviluppati per controllare apparecchiature ad alta tensione, sistemi di produzione industriale e sistemi ferroviari alle applicazioni in prodotti per la casa, ad esempio per il controllo dell'energia elettrica utilizzata da condizionatori, lavatrici e frigoriferi. Per mantenere la posizione di leader del mercato, l'azienda promuove continue attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di ottenere ulteriori riduzioni dei consumi energetici.

  • DIPIPM
  • Moduli di potenza intelligenti (IPM)
  • Moduli IGBT
  • Moduli HVIGBT / HVIPM
  • Moduli di potenza MOSFET
  • Moduli diodo
  • Moduli PFC
  • Moduli tiristori
Moduli di potenza
 
(Open new window)

Dispositivi ad alta potenza

Dispositivi ad alta potenza

I dispositivi ad alta potenza contribuiscono ad aumentare l'efficienza e il risparmio energetico supportando tensioni e correnti elevate e l'ambiente di utilizzo dei cilindri nella lavorazione dell'acciaio, nei sistemi elettrici e per la metropolitana. Mitsubishi Electric offre un'ampia scelta di nuovi dispositivi ad alta potenza, dai diodi rettificatori a vari modelli di tristori e stack.

  • Diodi rettificatori
  • Tristori
  • Stack
Dispositivi ad alta potenza
 
(Open new window)

IC driver, sensori

IC driver, sensori

La linea di semiconduttori di potenza di Mitsubishi Electric include array di transistor, HVIC (High-Voltage IC) e sensori. Utilizzando l'uscita di un microcomputer da 3 volt, i nostri array di transistor consentono la trasmissione diretta senza buffer, contribuendo alla riduzione del peso e alla realizzazione di modelli più compatti per svariati prodotti. Un HVIC è un IC ad alta tensione con varie funzioni di protezione incorporate. Utilizza i segnali di input provenienti da un microcomputer o da un altro dispositivo per azionare direttamente i gate nei moduli MOSFET o IGBT di potenza. Mitsubishi Electric fornisce inoltre sensori di pressione per applicazioni come barometri, nonché sensori di accelerazione per misurare la vibrazione nei proiettori LCD e in apparecchiature industriali.

  • HVIC (High-Voltage IC)
  • Array di transistor
  • Sensori
IC driver, sensori
 
(Open new window)

Dispositivi ad alta frequenza

Dispositivi ad alta frequenza

Da molto tempo Mitsubishi Electric supporta la diffusione delle reti di comunicazione wireless attraverso lo sviluppo di dispositivi ad alta frequenza. I prodotti realizzati utilizzando i componenti elettronici più recenti e altre tecnologie in combinazione con materiali innovativi ad alte prestazioni ci hanno permesso di mantenere una posizione di leader del mercato. I nostri dispositivi ad alta frequenza contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione wireless, facilitando la realizzazione di comunicazioni wireless più affidabili come quelle per satelliti, cellulari più piccoli e potenti e altre apparecchiature di rete con prestazioni elevate.

  • Dispositivi ad alta frequenza GaN
  • Dispositivi ad alta frequenza GaAs
  • Dispositivi RF al silicio
Dispositivi ad alta frequenza
 
(Open new window)

Dispositivi ottici

Dispositivi ottici

Mitsubishi Electric è all'avanguardia nello sviluppo e nella produzione di diodi e moduli laser, utilizzati nelle comunicazioni a fibra ottica per reti a banda larga e telecomunicazioni, e di diodi laser per monitor e applicazioni industriali. Conosciuti per il risparmio energetico, l'affidabilità e le prestazioni elevate che garantiscono, le nostre tecnologie avanzate e i nostri prodotti vengono utilizzati nei principali sistemi dell'infrastruttura di comunicazione in fibra ottica, nonché per i collegamenti FTTH (Fibre-To-The-Home).

  • Dispositivi per le comunicazioni a fibra ottica
  • Diodi laser per monitor e per applicazioni industriali
Dispositivi ottici
 
(Open new window)

Moduli TFT-LCD

Moduli TFT-LCD

I moduli TFT-LCD di Mitsubishi Electric sono adatti per diversi utilizzi industriali, ad esempio per strumenti di misurazione, sistemi ATM, POS, apparecchiature per l'automazione industriale e altro ancora. Progettati per garantire affidabilità elevata, visibilità ottimale e caratteristiche avanzate di visualizzazione, i moduli TFT-LCD innovativi di Mitsubishi Electric assicurano prestazioni e qualità di colore eccellenti in una vasta gamma di ambienti operativi interni ed esterni. Le tecnologie alla base di questi moduli aiutano a ottenere immagini vivide con colori realistici e visibilità completa in presenza di luce solare.

  • Formato standard
  • Formato largo
  • Formato speciale
Moduli TFT-LCD
 
(Open new window)

Sensori di immagine a contatto

Sensori di immagine a contatto

Grazie a un sensore di immagine CMOS molto sensibile e con un rapporto S/N elevato e a un ASIC che include un'unità di elaborazione delle immagini dedicata e un convertitore A/D ad alta precisione, i sensori di immagine a contatto di Mitsubishi Electric offrono la digitalizzazione più veloce al mondo nella categoria e un output digitale utilizzabile al massimo.

Sensori di immagine a contatto
 
(Open new window)