DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3192
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Migliora la qualità e la produttività della saldatura con laser in fibra ad alta potenza per le applicazioni industriali
TOKYO, 17 maggio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) e la sua società affiliata Tada Electric Co. hanno annunciato oggi lo sviluppo congiunto di una nuova tecnologia di saldatura con laser in fibra che permette di ridurre del 95% e oltre* le particelle di metallo fuso (schizzi). Mentre i livelli convenzionali di schizzi possono ridurre la qualità e la velocità della saldatura con laser in fibra, la nuova tecnologia a basso livello di schizzi migliora la qualità e la produttività della saldatura con laser in fibra ad alta potenza per le applicazioni industriali, quali la lavorazione dell'acciaio, la produzione di automobili e le installazioni di impianti elettrici. Si prevede che la nuova tecnologia sarà integrata nelle macchine per saldatura laser che saranno prodotte nel 2019.
*Rispetto alla tecnologia convenzionale durante la saldatura di SPHC (materiali arrotolati laminati a caldo)
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.