DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3132

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric intende lanciare un MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka per le stazioni satellitari terrestri

Le caratteristiche di elevata potenza e bassa distorsione permetteranno di ridurre le dimensioni delle stazioni satellitari terrestri

Versione PDF

TOKYO, 4 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un amplificatore a circuito integrato monolitico a microonde (MMIC) basato su transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) al nitruro di gallio (GaN) da 8 W, in banda Ka (26-40 GHz), per le stazioni satellitari terrestri. Il nuovo prodotto MGFG5H3001, che offre una bassa distorsione e una potenza di uscita nominale di 8 W, senza confronti nel settore, vanta un ingombro ridotto che faciliterà la riduzione delle dimensioni dei trasmettitori di potenza. Mitsubishi Electric inizierà a spedire i primi campioni il 1° novembre.

MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka (MGFG5H3001)

Le reti satellitari, utilizzate per le comunicazioni ad alta velocità in caso di catastrofi naturali e nei luoghi in cui è difficile costruire reti terrestri, attualmente vengono implementate principalmente in banda C (4-8 GHz) e in banda Ku (12-18 GHz), tuttavia, frequenze più elevate vengono utilizzate in maniera crescente. È anche in aumento la domanda del mercato per implementazioni nella frequenza più elevata della banda Ka. Il nuovo MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka di Mitsubishi Electric aiuterà a soddisfare la crescente domanda di implementazioni a frequenza più elevata, ma anche ad agevolare lo sviluppo delle apparecchiature per comunicazioni satellitari in grado di offrire un'efficienza e una potenza di uscita estremamente elevate.

Caratteristiche del prodotto

1)
Un contributo alla miniaturizzazione grazie a una potenza di uscita unica nel settore
- La configurazione del transistor ottimizzata offre una potenza di uscita pari a 8 W, senza confronti nel settore
- In un chip sono integrati i circuiti dei transistor dell'amplificatore, i circuiti corrispondenti e il linearizzatore di riduzione della distorsione
- Il numero ridotto di componenti contribuirà alla riduzione delle dimensioni dei trasmettitori delle stazioni satellitari terrestri
2)
Riduzione della distorsione unica nel settore per un'elevata integrità del segnale e per la miniaturizzazione
- Il linearizzatore integrato consente di ottenere una bassa distorsione per i trasmettitori di potenza
- L'elevata integrità del segnale e la ridotta esigenza di un linearizzatore esterno consentono un'ulteriore miniaturizzazione dei trasmettitori delle stazioni satellitari terrestri
3)
Contribuirà a soddisfare una più vasta gamma di esigenze per le nuove apparecchiature delle stazioni satellitari terrestri
- Si prevede che porterà allo sviluppo di nuove apparecchiature in banda Ka e di quelle esistenti in banda Ku per l'implementazione in gamme di frequenza ancora più estese

Programma di vendita

Prodotto Applicazione Modello Panoramica Spedizione
Frequenza Potenza
di uscita
satura
Guadagno
lineare
MMIC
basato su GaN-HEMT
in banda Ka
Stazioni satellitari
terrestri
MGFG5H3001 27,5-31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1° nov. 2017

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.