DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3041

Mitsubishi Electric si appresta a lanciare la linea di ascensori NEXIEZ-S

Nuovi modelli per edifici con numero medio o limitato di piani e destinati ai mercati oltremare

Versione PDF

TOKYO, 3 agosto 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 4 agosto avverrà il lancio di NEXIEZ-S, una nuova linea di ascensori derivati dalla serie NEXIEZ e destinata agli edifici residenziali e uffici di massimo 10 piani, in particolar modo per l'Europa e il Medio Oriente. Entro la fine dell'anno fiscale (marzo 2018) si prevede di raggiungere un volume di vendite annuale pari a 1000 unità.

Le cabine della linea NEXIEZ-S hanno una capacità di carico compresa tra 320 e 450 chilogrammi (da quattro a sei persone) e raggiungono una velocità di 60 metri al minuto. I prezzi saranno disponibili previo preventivo.

Ascensori della linea NEXIEZ-S di Mitsubishi Electric

Caratteristiche principali della linea NEXIEZ-S

1)
Il design compatto e la struttura semplificata consentono di ridurre i tempi necessari all'installazione
-Macchina di trazione di nuova concezione e dal design compatto e sottile idonea al trasporto da quattro a sei persone in edifici con numero limitato di piani
-Il posizionamento della macchina di trazione all'interno della tromba dell'ascensore consente di ottimizzare lo spazio, oltre a eliminare la necessità di un locale macchine sul tetto dell'edificio
-La struttura semplificata consente di ridurre i tempi tra vendita e installazione
2)
Risparmio energetico grazie al motore a magnete permanente, ecc.
-La macchina di trazione senza riduttore utilizza un motore a magnete permanente per ridurre il consumo energetico
-I LED disponibili in opzione presenti sul tetto della cabina riducono il consumo energetico per l'illuminazione di circa il 60% rispetto alla tradizionale illuminazione di tipo fluorescente
3)
Design delle cabine adatto a vari stili architettonici e tipi di edifici
-Il design semplice si integra alla perfezione con numerosi stili architettonici e tipi di edifici in tutto il mondo
-Una "parete combinata" aggiuntiva, costituita da lastre in acciaio con finitura "hairline" o in acciaio verniciato consente di ottenere una gamma ancora più ampia di opzioni per la decorazione della cabina
-L'illuminazione disposta per essere riflessa dalle pareti crea una sensazione di spazio all'interno della cabina

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.