PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2962
Nuovi prodotti e ultime tecnologie in mostra, con numerose presentazioni interattive
TOKYO, 30 settembre 2015-Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato in data odierna la presentazione di una vasta gamma di tecnologie e prodotti all'avanguardia in occasione del CEATEC JAPAN 2015, che si svolgerà nel complesso fieristico di Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dal 7 al 10 ottobre. Lo stand di Mitsubishi Electric (N. 3L113) si troverà nell'area Lifestyle & Society Stage del Padiglione 3.
Nell'ambito del tema "Mitsubishi Electric's technological capabilities-leading to the future" (Le capacità tecnologiche di Mitsubishi Electric aprono le porte al futuro), l'azienda presenterà le sue tecnologie più recenti e numerosi nuovi prodotti, anche con l'aiuto di una serie di presentazioni interattive che consentiranno ai visitatori di toccare con mano le principali innovazioni. Tra i prodotti presentati, ricordiamo il Quasi-Zenith Satellite System (sistema satellitare Quasi-Zenith) per il posizionamento dei satelliti con una precisione a livello di centimetri, un sistema di navigazione/audio per automobili, una soluzione tecnologica per ascensori ad altissima velocità e molte altre novità.
Rendering dello stand di Mitsubishi Electric
Tecnologia visiva
- Dimostrazione sensoriale di uno schermo LCD che utilizza la tecnologia di retroilluminazione RGB interamente al laser per offrire il 98% della gamma cromatica specificata per l'UHD a 4K/8K dallo standard Rec. 2020
- Tecnologia di ricostruzione 3D per il rimodellamento di uffici e altri spazi che consente di realizzare accurati modelli 3D su tablet dotati di sensori 3D
Spazio
- Video di presentazione delle applicazioni previste per il Quasi-Zenith Satellite System e pannelli tattili per la dimostrazione della tecnologia di posizionamento satellitare con precisione a livello di centimetri
- Modello mobile del telescopio ultra-large Thirty Meter Telescope (TMT), progettato per l'Osservatorio astronomico nazionale del Giappone e la cui entrata in funzione è prevista per il 2024, che sarà costruito sul Mauna Kea nelle Hawaii grazie a un accordo di collaborazione tra Giappone, Stati Uniti, Cina e India
Sicurezza
- Video e modello di simulazione di un sistema di rilevamento precoce degli tsunami che utilizza le tecnologie radar per consentire più tempo per l'evacuazione
- Modello di una rete di telecamere di sorveglianza che utilizza le tecnologie wireless per facilitarne l'installazione in via provvisoria e demo delle caratteristiche del prodotto reale
- Demo delle telecamere di sicurezza per la sorveglianza remota e del sistema di sorveglianza MELOOK 3, dotato di 32 telecamere e potenti funzionalità di zoom
Comfort
- Dimostrazione sensoriale in un'automobile dotata di sistema di navigazione/audio DIATONE SOUND. NAVI realizzato con le più avanzate tecnologie acustiche DIATONE
- Dimostrazione interattiva della tecnologia ad altissima velocità per ascensori silenziosi e privi di vibrazioni da installare nella Shanghai Tower per il trasporto di persone dal secondo piano sotterraneo al 119° piano in circa 55 secondi, con una velocità che raggiunge i 18 metri al secondo
- Presentazione di progetti per la rete di comunicazione mobile 5G ed esposizione dell'Active Phased Array Antenna (APAA) di recente sviluppo
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione ma sono soggetti a modifica senza preavviso.