PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2960
Gamma di potenza e di temperature di esercizio leader del settore per i sistemi di inverter ad alta capacità e dimensioni ridotte.
TOKYO, 29 settembre 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato in data odierna il lancio di un modulo HVIGBT della serie X da 6,5 kV/1000 A che offre la capacità più elevata e la gamma di temperature operative più ampia del settore a 150 gradi Celsius. Grazie alle minori perdite e alla gamma più ampia di temperature operative dell'inverter, il modulo è ideale per l'uso in sistemi di conversione ad alta tensione, come i sistemi di trazione e propulsione elettrica. Le vendite inizieranno il 30 novembre.
Modulo HVIGBT della serie X da 6,5 kV/1000 A
I moduli ad alta potenza sono determinanti per i sistemi di alimentazione che richiedono grande capacità, affidabilità elevata ed efficienza ottimale. Mitsubishi Electric ha commercializzato il suo primo modulo HVIGBT nel 1997: grazie a questo prodotto, è stato possibile incrementare la capacità e miniaturizzare le dimensioni dei sistemi di conversione ad alta tensione. Per ottenere una maggiore corrente di uscita e una struttura affidabile, Mitsubishi Electric ha sviluppato il modulo HVIGBT della serie X utilizzando un transistor bipolare a gate isolato (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) di settima generazione e un diodo RFC (Relaxed Field of Cathode).
Modello | Specifica | Spedizione |
CM1000HG-130XA | Modulo IGBT da 6,5 kV/1000 A 1in1 | 30 novembre 2015 |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione ma sono soggetti a modifica senza preavviso.