POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3237

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe un amplificateur au GaN à bande ultralarge contrôlé numériquement pour les stations de base de téléphonie mobile

Cette technologie a pour objectif de développer la communication de grande capacité et de réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile

Version PDF

TOKYO, 10 janvier 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement du premier* amplificateur au nitrure de gallium (GaN) à bande ultralarge contrôlé numériquement, compatible avec une plage extrêmement large de bandes de fréquences jusqu'à 6 GHz, pour les systèmes de communication mobile de cinquième génération (5G). Avec un coefficient d'efficacité énergétique** supérieur à 40 %, l'amplificateur a pour objectif de développer la communication de grande capacité et de réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile.

* Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 10 janvier 2019
** Puissance de sortie équivalente à un signal modulé ayant un rapport puissance crête/puissance moyenne (PAPR) de 6,5 dB

Amplificateur au nitrure de gallium (GaN) à bande ultralarge contrôlé numériquement

Fonctions clés

1)
La nouvelle modulation de charge fonctionne en large bande et améliore la communication de grande capacité
Le nouvel amplificateur au nitrure de gallium (GaN) à bande ultralarge contrôlé numériquement de Mitsubishi Electric utilise un circuit avancé de modulation de charge avec deux transistors au GaN parallèles. Le circuit élargit la bande de modulation de charge, un facteur clé garantissant une efficacité élevée de l'amplificateur, pour un fonctionnement en large bande (1,4-4,8 GHz).
Le fonctionnement en large bande de l'amplificateur prend en charge plusieurs bandes de fréquences.
2)
Le contrôle numérique permet d'atteindre une efficacité élevée et de réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile
Les signaux d'entrée de l'amplificateur contrôlés numériquement permettent d'atteindre une efficacité de la modulation de charge supérieure à 40 % sur 110 % de la bande passante fractionnelle. Le contrôle numérique utilise la fonction d'apprentissage basée sur Maisart®***.
L'efficacité améliorée de l'amplificateur permet de réduire la consommation électrique dans les stations de base de téléphonie mobile.
*** Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.