POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3224

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Début de l'exploitation de l'installation de vérification de courant continu haute tension par Mitsubishi Electric

Lancement de l'activité de convertisseurs de source de tension basés sur le système CCHT à l'échelle mondiale

Version PDF

TOKYO, le 13 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le début de l'exploitation d'une installation de vérification de courant continu haute tension (CCHT) construite par l'entreprise sur le centre de transmission et distribution d'Amagasaki, au Japon, le 26 novembre. La nouvelle installation de vérification va accompagner l'entrée de l'entreprise sur le marché mondial des systèmes de convertisseurs de source de tension (VSC). Mitsubishi Electric vise un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de yens (env. 450 millions de dollars US) de commandes mondiales de systèmes HVDC-Diamond® d'ici à 2020.

Nouvelle installation de vérification CCHT de Mitsubishi Electric

Les systèmes CCHT contribuent à réduire les émissions de CO2 en permettant l'intégration et le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne offshore. Mitsubishi Electric estime le marché mondial des systèmes CCHT à environ 770 milliards de yens (env. 7 milliards de dollars US) en 2017 et s'attend à une croissance annuelle de 6 % environ. Il existe deux types de systèmes CCHT : les systèmes de convertisseurs à commutation de ligne (LCC), qui nécessitent une source d'alimentation externe pour la commutation, et les systèmes VSC, qui n'en ont pas besoin. Les systèmes CCHT basés sur VSC devraient connaître une forte demande, car ils sont moins exigeants en matière de connexion de lignes de transmission.

Mitsubishi Electric lance son activité de systèmes CCHT basés sur VSC en réponse aux besoins de systèmes d'alimentation modernes à l'échelle mondiale. Grâce à sa nouvelle installation de vérification, l'entreprise va proposer des systèmes d'une fiabilité élevée, s'appuyant sur l'examen de la fonctionnalité et des performances, notamment la recherche d'anomalies à l'échelle des réseaux CA et CC.

Nouvelle installation de vérification CCHT

Implantation 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan
Zone de construction 1 217,6 mètres carrés (env. 13 450 pieds carrés)
Surface au sol 1 767,8 mètres carrés (env. 18 300 pieds carrés)
Structure Structure en acier à deux étages
Début des opérations 26 novembre 2018
Produits Système dos à dos basé sur VSC 50 MW*
Site principal Convertisseur, contrôle et protection, équipement CA
  • *transfère l'énergie entre deux convertisseurs au même emplacement

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.