POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3217

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric teste le LIDAR de mesure du vent et le DIAL de détection de la vapeur d'eau avec l'amplificateur laser le plus puissant au monde pour prévoir les pluies torrentielles

Amélioration des prévisions des pluies torrentielles

Version PDF

TOKYO, 11 octobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) vient d'annoncer le début des tests de démonstration d'un nouveau système doté des méthodes LIDAR (système laser de localisation) et DIAL (LIDAR à absorption différentielle) pour mesurer le vent et la vapeur d'eau afin de prévoir les pluies torrentielles le plus tôt possible. Le système intègre un tout nouvel amplificateur laser à guide d'ondes avec une puissance de sortie élevée, considérée comme la meilleure du monde avec 15,8 millijoules. Il utilise un laser pulsé mono-fréquence d'une longueur d'onde de 1,5 μm, sans risque pour l'œil humain. Les tests devraient montrer que le système mesure simultanément la vapeur d'eau dans l'air et les courants d'air ascendants, à l'origine des cumulonimbus, de manière plus rapide, plus précise et plus complète que les produits conventionnels. Mitsubishi Electric compte mettre en place de nouvelles améliorations avant de lancer un système commercial de prévision extra-précoce des pluies torrentielles.

Le système de démonstration LIDAR de mesure du vent et DIAL de détection de la vapeur d'eau sera présenté du 16 au 19 octobre pendant le CEATEC JAPAN 2018, au parc d'exposition Makuhari Messe de Chiba, au Japon.

Démonstration LIDAR du vent et DIAL de la vapeur d'eau

Principes des mesures LIDAR du vent et DIAL de la vapeur d'eau

Le nouveau système, basé sur un LIDAR de mesure du vent classique lancé par Mitsubishi Electric le 28 mai 2014, a été amélioré pour mesurer la vapeur d'eau atmosphérique. Il transmet les faisceaux laser depuis le sol pour mesurer simultanément la quantité et la distance de la vapeur d'eau, ainsi que la vitesse et la direction du vent.

Les catastrophes naturelles liées au climat sont de plus en plus nombreuses, partout dans le monde. Dans le cas de pluies torrentielles, l'alerte doit être émise le plus vite possible pour permettre aux collectivités d'évacuer les lieux et de se réfugier en sécurité. Les radars météorologiques classiques ne détectent les cumulonimbus qu'après leur formation, de sorte qu'il est difficile de prévoir les pluies torrentielles suffisamment tôt pour évacuer dans de bonnes conditions. Afin d'améliorer les prévisions, Mitsubishi Electric réalise de nombreux tests et affine la précision des mesures des nouvelles méthodes LIDAR DIAL, qui sont actuellement en phase de test de démonstration.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.