POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, N° 3103

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Une gamme de module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric à ajouter à la dalle tactile à technologie capacitive projetée de 19,0 pouces pour applications industrielles

Version PDF

TOKYO, 8 mai 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur SXGA 19,0 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à 5 millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 30 juin dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde. Ce nouveau module sera exposé lors du salon Embedded Systems Expo (ESEC Spring), qui se tiendra dans le hall d'exposition du Tokyo Big Sight du 10 au 12 mai.

Module TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric
AA190EB02-PCAP

Ce nouveau module répondra à la demande croissante de couche de protection ultra épaisse ou utilisable avec des gants. Il offre également une détection tactile multipoint précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées aux technologies LCD TFT éprouvées de Mitsubishi Electric conviendront à un large éventail d'applications et installations.

Caractéristiques du produit

1)
Module TFT-LCD avec grande dalle tactile à technologie capacitive projetée pour différentes applications industrielles
- Le module de 19,0 pouces est idéal pour les systèmes de mesure, machines-outils, stations essence et plus encore
2)
Dalle tactile à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair
- Couche de protection de 5 millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points pour une détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
3)
Solution complète de dalle tactile
- Solution unique de dalles tactiles et tableaux de commande tactiles TFT-LCD
- Collage optique à la résine du module TFT-LCD, du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection, pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle

Planning des lots de départ

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Driver de LED Livraison
Module TFT-LCD avec dalle
tactile à technologie
capacitive projetée
AA190EB02-PCAP 19,0 pouces SXGA Fourni 30 juin 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.