POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3079

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe un robot ultra fin pour l'inspection des groupes électrogènes

Ce robot permet de réduire le coût et la durée des inspections et d'accroître la disponibilité des groupes électrogènes de façon considérable

Version PDF

TOKYO, 25 janvier 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'un robot d'inspection de 19,9 millimètres d'épaisseur capable d'inspecter un groupe électrogène en traversant l'interstice étroit entre le rotor et le stator sans avoir à retirer le rotor. Le robot permet de réduire le coût et la durée des inspections et d'accroître la disponibilité ainsi que la fiabilité des groupes électrogènes.

La durée des inspections classiques de groupes électrogènes, qui sont effectuées tous les quatre ans par des professionnels, est d'environ 34 jours, notamment en raison de la nécessité de retirer le rotor. Les centrales électriques ont souhaité réduire la durée de ces inspections, tout en gagnant en précision, afin d'accroître la disponibilité de leurs groupes. Grâce au robot d'inspection ultra fin de Mitsubishi Electric, il n'est plus nécessaire de retirer le rotor, ce qui permet de réduire la durée des inspections à seulement six jours. En outre, ce robot à la précision élevée permet de réduire la fréquence des inspections (habituellement, tous les quatre ans), ce qui évite ainsi aux opérateurs de stocker inutilement des pièces. Par conséquent, le nouveau robot de Mitsubishi Electric devrait aider à réduire les coûts totaux d'inspection et améliorer la fiabilité et la disponibilité des groupes électrogènes.

Robot d'inspection ultra fin

Caractéristiques

Environ 30 % des groupes électrogènes de Mitsubishi Electric disposent d'un interstice trop étroit entre le rotor et le stator pour laisser passer les quelque 30 millimètres d'épaisseur des robots d'inspection classiques. Le nouveau robot d'inspection ultra fin de Mitsubishi Electric est conçu pour pouvoir se glisser dans l'interstice étroit séparant le rotor du stator du générateur afin d'effectuer des inspections précises, notamment l'évaluation de l'étanchéité des coins du stator, des contrôles visuels détaillés et des inspections d'isolation du noyau. Le robot intègre un mécanisme breveté de déplacement à profil mince (19,9 millimètres d'épaisseur) comprenant une courroie à chenilles et une lame plate, avec de faibles vibrations pour obtenir des données précises. Il est capable d'inspecter les groupes électrogènes de moyenne et grande taille de Mitsubishi Electric.

Le dispositif à percussion breveté du robot, qui incorpore une came compacte, est capable de développer une force de frappe 10 fois supérieure à celle d'un mécanisme classique. Le test par impact utilise la technologie d'origine d'analyse vibratoire pour identifier précisément cinq niveaux d'étanchéité des coins du stator au lieu des trois niveaux qu'un robot classique peut détecter.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.